Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMDSEMU200-U
器件型号: TMDSEMU200-U
Thread 中讨论的其他器件: CCSTUDIO、 TMS320DM6446、
你好,我有严重的麻烦,并感谢任何帮助。
收到 XDS200 这家全新星期五发布的产品、替换了旧的 XDS510。 按照随附的小型快速入门指南操作、桌面 ewuse 位于 CCStudio v5.3 上、该版本应该可以兼容。 已在设备管理器中检查、驱动程序看起来已自动正确分配。 已创建新的目标配置文件、选择正确的连接和设备。 尝试开始调试并出现错误–2131。
当我尝试进行测试配置时、输出为: [start].txt
【开始】
执行以下命令:
%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-r -o -S pathlength -S integrity
【结果】
----- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试]-------
此路径长度测试使用 512 个 32 位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试失败。
随后多个一个零的测试长度为 16384 位。
先是零、然后是多个 1、测试长度为 0 位。
JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径卡滞。
----- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]------------------------
此测试将使用 512 个 32 位字的块。
该测试仅应用一次。
使用 0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用 0x00000000 执行测试。
测试 2 字 0:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 1:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 2:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 3:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 4:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 5:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 6:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 7:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
前 8 个错误的详细信息已提供。
实用程序现在将只报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用 0xFE03E0E2 进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用 0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用 0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用 0xAACC3355 进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
其中一些值已损坏 — 83.3%。
JTAG IR 完整性扫描测试失败。
----- [对 JTAG DR 执行完整性扫描测试]--------------------
此测试将使用 512 个 32 位字的块。
该测试仅应用一次。
使用 0xFFFFFFFF 进行测试。
测试 1 字 0:扫描出 0xFFFFFFFF 并在 0x00000000 中扫描。
测试 1 字 1:扫描出 0xFFFFFFFF 并在 0x00000000 中扫描。
测试 1 字 2:扫描出 0xFFFFFFFF 并在 0x00000000 中扫描。
测试 1 字 3:扫描出 0xFFFFFFFF 并在 0x00000000 中扫描。
测试 1 字 4:扫描出 0xFFFFFFFF 并在 0x00000000 中扫描。
测试 1 字 5:扫描出 0xFFFFFFFF 并在 0x00000000 中扫描。
测试 1 字 6:扫描出 0xFFFFFFFF 并在 0x00000000 中扫描。
测试 1 字 7:扫描出 0xFFFFFFFF 并在 0x00000000 中扫描。
前 8 个错误的详细信息已提供。
实用程序现在将只报告失败测试的计数。
扫描测试:1、跳过:0、失败:1
使用 0x00000000 执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用 0xFE03E0E2 进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用 0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用 0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用 0xAACC3355 进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
其中一些值已损坏 — 83.3%。
JTAG DR 完整性扫描测试失败。
【结束】