This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-OPENOCD:有关 TI 嵌入式调试 VS 代码扩展的器件支持路线图的问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1664304/ccstudio-openocd-question-regarding-device-support-roadmap-for-the-ti-embedded-debug-vs-code-extension

部件号: CCSTUDIO-OPENOCD

您好、  

我通过下方链接确认、TI 为 VS Code 提供了嵌入式调试扩展。
在支持的器件列表中、我找到了 MSPM0、MSPM33 和 SimpleLink 系列。 我想知道是否计划增加对其他 MCU/DSP 系列(包括 C2000 MCU)的支持、或者扩展是否将继续像目前那样仅支持低功耗应用 MCU 和无线连接器件。

针对 VS Code 的 TI 嵌入式调试

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sang-il,

    该计划是将我们的 OpenOCD 支持扩展到更多 TI 器件上。  基于 Arm 的 MCU 是第一个、但我们确实计划也支持 C2000(从 C29 开始、然后正在研究 C28 支持)。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johns、

    您提到、我们计划为未来提供支持。 是否制定了具体的目标时间表?
    还是目前只在考虑中、尚未有具体的路线图?

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sang-il,

    尚未为 C2000 设置计划。  这将是明年,但我不能说什么时候。 今年、我们预计借助 OpenOCD、在基于 Arm 的 MCU 中实现良好平衡。 您还将看到 VS Code 扩展包的改进。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johns、

    我希望基于 Arm 的 MCU 得到成功支持、未来这一覆盖范围将扩展到 C2000 系列。
    感谢您抽出宝贵的时间进行解答。

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题