This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631-Q1:CCS 12.8.0 (Eclipse):使用 CLI 工程创建添加 Predfined Symbol+value

Guru**** 3011790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1670343/am2631-q1-ccs-12-8-0-eclipse-adding-predfined-symbol-value-using-cli-project-creation

器件型号: AM2631-Q1

您好:

如何在使用命令行创建 CCS 工程时添加预定义的符号+值? 我希望它显示在 预定义符号 或标准 CDT 路径和符号/符号 对话框中、以便 CDT 索引器解析 #if...构造。

工程是使用用户 -ccs.buildCommand “...“ 和 -ccs.autoGenerateMakefiles false 创建的 、并使用非 CCS 编译系统。

此致、

Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    ]使用命令行创建 CCS 工程时如何添加预定义符号+值?

    可以使用-ccs.setCompilerOptions 标志:

    示例:

    -ccs.setCompilerOptions “--define=symbol=value“

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    至少对于替代代码-ccs.buildCommand “...“、这种方法不起作用。 我先试过、然后再问。 我只需要让 CDT 索引器知道在我们的构建系统中通过 CLI 传递的 CLI 符号。

    此致、

    Eugene  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这至少不适用于替代-ccs.buildCommand

    我尝试过此操作、使用自定义命令覆盖了默认构建命令。 但是、-ccs.setCompilerOptions 标志效果相同、并且将该符号正确添加到编译器工程属性的预定义符号部分。 分度器(像闪存一样)正在正确拾取它、我可以看到 C 代码中正确的#if 块根据符号值变为灰色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    这是一个很有趣的地方。。  

    -ccs.setCompilerOptions “-D symbol_name=Value“
    -ccs.setCompilerOptions “-DSYMBOL_NAME=VALUE“
    还不错、但是。。  
    -ccs.setCompilerOptions “--define=symbol=value“
    不。
    有什么想法为什么?
    此致、
    Eugene
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了我的错误。  

    -ccs.setCompilerOptions “--define=symbol=value“

    --- define 适用于旧的 TI Arm 专有编译器。 它不适用于较新的 TI Arm Clang 编译器。  

    TI Arm 专有编译器:

    TI Arm CLANG 编译器:

    很抱歉混淆。