This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:ROM 码制库位置

Guru**** 3011800 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1665552/tms320f280037-rom-symbmol-libs-location

器件型号: TMS320F280037
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

 

我找不到使用 COFF 格式重建此库的 CCS 工程。  它在哪里?C2000Ware_5_05_00_00


#10373-D 库“C:/ti/c2000/C2000Ware_5_05_00_00/libraries/boot_rom/f28003x/rev0/rom_symbol_libs/bootROM/F28003xCPU1_BootROM_Symbols.lib “包含与 TI-COFF 输出文件不兼容的 ELF 目标文件。  确保使用的是正确的库。   bf100       C/C++问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这方面的专家是不在办公室,直到 7 月 29 日,请期待一个延迟的答复,并非常感谢你的耐心

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28003x 器件仅支持 ELF ABI (EABI)、因为它是在 2018 年 COFF 支持从 CCS 正式退出后发布的。  因此、ROM 库只能在基于 EABI 的输出中使用。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时放弃对 COFF 的支持?  这是否记录在某个地方?  我知道它 不再是默认值、但我没有听到关于它被丢弃的任何消息。 C2000ware 上所需的其他所有内容都在 CCS 文件夹中有一个工程、因此 用户可以用 COFF 格式构建该工程。

    自 2018 年以来的文档包含大量声明持续支持 COFF 格式的实例。   下面是 SPRU513AA 2026 年 3 月修订版的一个示例。

    COFF:这些目标文件符合通用目标文件格式 (COFF) 规范。 有关此格式的详细信息、请参阅通用目标文件格式应用报告 (SPRAAO8)。 这种格式仍然受支持、但不会为 COFF ABI 实现新功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我做了一些概括,我想参考这份关于迁移的文件: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/C2000_c28x_migration_from_coff_to_eabi.html

    正如您提到的、COFF 在 IDE 中仍然受支持、但较新的 C2000 MCU 使用 EABI 作为其默认构建配置

    然而、由于它与 F28003x 相关、ROM 库仅采用 EABI 输出格式构建、不作为 COFF 提供。

    我来看看是否可以获取为 F28003x 构建并发布回来的基于 COFF 的库版本。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何问题、请尝试这些测试并告诉我。

    此致、
    Matthew

    e2e.ti.com/.../F28003xCPU1_5F00_BootROM_5F00_Symbols_5F00_COFF.lib

    e2e.ti.com/.../F28003xCPU1_5F00_BootROM_5F00_Symbols_5F00_fpu32_5F00_COFF.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢