This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:MCAN 模块和滤波器

Guru**** 3011620 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1667045/mspm33-sdk-mcan-module-and-filters

器件型号: MSPM33-SDK
主题: MSPM33C321A、 SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我正在使用 MSPM33C321A 评估板、尤其是 MCAN 模块。 我有几条消息需要监视、但我看到了.syscfg 文件、筛选器数量仅限制为 2:

image.png

在这里、只会筛选 ID 为 3 和 4 的消息。

如何添加过滤器(意味着可以监视的消息更多)?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢所有这些预离子

    关于添加过滤器、您是否意味着我必须添加:

    之前:

    静态常量 DL_MCAN_StdMsgIDFilterElement gMCAN0StdFiltelem ={
      .sfec = 0x1、
      .sft = 0x1、
      .sfid1 = 4、
      .sfid2 = 2024、
    };
    之后:
    静态常量 DL_MCAN_StdMsgIDFilterElement gMCAN0StdFiltelem ={
      .sfec = 0x1、
      .sft = 0x1、
      .sfid1 = 3、
      .sfid2 = 4、
      .sfid3 = 45、
      .sfid4 = 2024、
    ...
      .sfidX = YYYY、
    };
    其他结构应更新?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastien Le Diour

    我将详细检查并在下周回复您

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有什么新消息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastien Le Diour

    我不在办公室,稍后回复你

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    有任何消息吗?

    它变得越来越紧迫  

    谢谢你  

    BR

    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    非常感谢  

    我们会尽快为您提供反馈  

    BR
    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo

    感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、这似乎是有效的