This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:在下次 CCSTUDIO 启动时重新创建已删除的工作区文件夹

Guru**** 3011530 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1671541/ccstudio-theia-removed-workspace-folder-is-recreated-on-next-ccstudio-startup

部件号: CCSTUDIO-THEIA
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

在临时工作区中调查“相关“问题时、确实发现了一个没有那么大问题的问题。

  • 在工作区“temp“中工作后关闭 CCSTUDIO
  • 在 Windows 中删除工作区文件夹“temp“
  • 重新启动 CCSTUDIO
    • 它尝试重新打开已删除的工作区、并在其原始位置重新创建“temp“文件夹。 空。

有趣的事实:我没有激活的 AI 代理、这些 AI 代理现在在此 CCS 版本中受支持。 他们可能猜到“温度“是指“临时“、而不是尝试重新打开它、还是“温度分析“、不仅要重新创建文件夹、还 需要一个合理的内容。

我想观察到的行为通常是一个 特性 (有用的行为)、而不是一个错误(不必要的行为)。 但最好发出通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想观察到的行为通常是一个 功能 (期望的行为)、而不是一个错误(不希望的行为)。 但通知会很好。

    是的、这是预期行为。 CCS 将记住最后使用的工作区的位置、如果不存在、则会重新创建并使用该文件夹。

    对于全新安装、它将使用默认的~/workspace_ccsheia、如果它不存在并使用它、则进行创建。

    您需要哪种类型的通知? 类似“文件夹 不存在、创建新文件夹“的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实。

    我想、除了全新的安装情况外、每次在启动 CCS 时最后一个工作区出现“显示“时、都值得通知。 或者您已故意自行删除它(这次是我的用例)、在这种情况下、您可以很方便地知道该文件夹已重新创建。

    或者、文件夹意外丢失、在这种情况下、通知更有用。 在这两种情况下,这是(通常/希望)一个罕见的事件:帮助或指导您的工具是最受欢迎的。