This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553-Q1:代码表达式卡住

Guru**** 3011640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1671260/msp430g2553-q1-code-expression-stuck

器件型号: MSP430G2553-Q1
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553、 TMS320F28379D

我将 MSP430G2553 与 Code Composer Studio (CCS) 12.8.1 一同使用。 我的工程将成功编译和运行。

但是、 表达式 窗口中的变量在程序运行时不会更新。 只有在单击 Pause/Halt(暂停/暂停)后才会刷新这些值。 我已启用 Continuous Refresh、但行为保持不变。

这是否是 MSP430G2553/debugger 的局限性、或者是否有任何 CCS 设置可在 CPU 运行时启用 Expressions 窗口的实时更新? 如果不是、在程序执行期间持续监控变量值的推荐方法是什么?

谢谢你。

 IMG_20260616_173834808_AE.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:
    使用哪种 JTAG 进行调试?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-EXP430-G2ET 套件中内置 JTAG 调试器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    MSP430G2553 缺少 在不停止 CPU 的情况下轮询 RAM 所需的硬件模块。 此外、Spy-Bi-Wire 调试器只能在处理器在断点完全暂停时读取或更新变量值。

    建议使用 UART 通信实时查看变量的更新。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS F28379d 评估板套件是否也缺少这一点  

     还是会实时更新表达式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:
    您指的是这个吗?  TMS320F28379D

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、它具有我所指的 launchxl 开发套件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    这是一个不同的产品系列、因此我无法提供有关这方面的反馈。 我将 E2E 主题更改为负责 EVM 的团队。

    此致、

    Diego Abad