This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:为差分输入设置两个 OPA

Guru**** 3011530 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1670839/lp-mspm0l1306-setting-up-both-opas-for-differential-input

器件型号: LP-MSPM0L1306
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我目前正在对一个系统进行原型设计、该系统将使用具有差分输出的传感器。 通过系统配置配置 OPA 时、并按照技术参考手册中给定的示例、输入端的电压从预期的 mV 输出跳至大约 1.5V 的电压。 也许、我误解了参考手册、认为所有内容都将由内部处理、但希望提供一些帮助。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:
    ~1.5V 输出是 OPA 稳定至约 VDDA/2。 这 很可能是 OPA 的内部增益网络在没有适当外部反馈电路的情况下处于活动状态 (mselChannel≠DL_OPA_MSEL_OPEN)。

    M0L1306 OPA 没有内置差分减法模式。

    TRM 的差分示例描述了一个需要外部电阻器的外部 2 OPA 仪表放大器 (INA) 电路。

    以下是一些建议:

    1. 在 SysConfig 中、为 OPA0 和 OPA1 设置 MSEL =开路。 这是最有可能引发 1.5V 问题的原因。

     2.添加外部电阻网络。 如果没有 OPA、OPA 就没有闭合反馈环路、并将轨电压或浮至 1/2 Vs

    3. 验证 OPA0.IN0−(PA24) 和 OPA1.IN0−(PA17) 仅连接到其外部反馈节点、而不是直接短接至输出引脚

    您可以使用 具有 M0 器件的两 级 OPA 仪表放大器作为基准。

    此致、

    Diego Abad