This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:AM263P CC、具有工业以太网 DP83826 附加元件

Guru**** 3019210 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, DP83826-EVM-AM2, IND-COMMS-SDK, TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1668720/tmdscncd263p-am263p-cc-with-industrial-ethernet-dp83826-add-on

器件型号: TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件: LP-AM263P、 DP83826-EVM-AM2、 IND-COMMS-SDK、

您好:  

我对在 AM263P 控制卡上运行 EtherCAT Cia402 示例感兴趣。 如果我理解正确、板载 PHY 不支持 EtherCAT。 因此、我想使用工业以太网附加电路板运行示例。 我有几个问题:  

  1. 是否可以在 AM263P CC +工业以太网附加电路板配置中运行 EtherCAT?  
  2. 您是否有任何适用于 CC + Industrial ETH 插件配置的示例? 工业通信 SDK 似乎仅提供 LP 板和板载 ETH 的板载示例。 是否可以轻松地将示例从 LP -> CC 移植?  

由于我没有太多 CCS 或 AM263P 平台的相关经验、因此非常感谢您的支持。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请允许我明天再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、
    客户提出的上述问题与的注释有关:
    https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am263px/2026_00_00_06/docs/api_guide_am263px/EXAMPLES_INDUSTRIAL_COMMS_ETHERCAT_SUBDEVICE_BECKHOFF_SSC_DEMO.html

    这到底意味着什么?

    ->是否存在硬件限制?
    ->还是 TI 软件限制?  (SW 尚未在此硬件组合上验证,需要引脚多路复用和低级调整等)
    ->或者 Beckhoff eval 堆栈本身是构建为仅在 LP-AM263P 上工作吗?
    ->在 TMDSCNCD263P + DP83826-EVM-AM2 上通过 IND-COMMS-SDK 启用 EtherCAT 的移植步骤是什么?
    ->是否有 TMDSCNCD263P + DP83826-EVM-AM2 上 IND-COMMS-SDK 现有的任何有效 EtherCAT 示例?

    提前感谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、LP 是用于测试 EtherCAT 的平台、我将确认该组合是否可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该示例通过附加连接器在 AM263Px-CC 上工作、但 TI 不建议用于 EtherCAT 评估、并且 TI 不会支持此平台进行 EtherCAT 评估、并非所有功能都经过全面测试、也没有获得全面支持的计划。

    ->是否存在硬件限制?
    ->还是 TI 软件限制?  (SW 尚未在此硬件组合上验证,需要引脚多路复用和低级调整等)
    ->或者 Beckhoff eval 堆栈本身是构建为仅在 LP-AM263P 上工作吗?
    ->在 TMDSCNCD263P + DP83826-EVM-AM2 上通过 IND-COMMS-SDK 启用 EtherCAT 的移植步骤是什么?
    -> TMDSCNCD263P + DP83826-EVM-AM2 上 IND-COMMS-SDK 现有的任何有效 EtherCAT 示例?

    ->不

    ->是的、它用于添加以太网 Phy 测试的 EtherCAT 支持的有限版本

    ->不

    ->请参阅 AM263Px-LP 示例进行参考。

    ->不可以、不建议将此平台用于 EtherCAT 评估