This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:一旦是 System Project 的一部分、一个项目就无法在 CCS Theia 中运行

Guru**** 3011530 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1670754/ccstudio-theia-once-part-of-system-project-a-project-s-build-action-no-longer-works-in-ccs-theia

部件号: CCSTUDIO-THEIA
主题中讨论的其他器件: CCSTUDIO、 TMDSCNCD28388D

尊敬的支持团队:

我很高兴 在新的 CCStudio 版本 21.0 中实现了系统项目用户界面。 遗憾的是、前一个版本 20.5 中已经存在的一个相关问题仍然存在、我使用了从最后一个非 Theia CCS 导入的“system.xml“工程。

将工作区中的现有工程(例如 CPU1)分配给系统工程中的相应内核后、  “子“工程上的编译工程和 Re 编译工程操作将不再起作用。 也就是说、具有消息 构建功能的信息面板... 会出现、但在一秒钟左右后消失、并且没有编译文件。

奇怪的是, 清理项目 行动仍然有效,以及 调试项目。 但通常在启动调试会话之前完成的编译会被跳过、因此您可能最终会调试过时的可执行文件版本。

一旦成为系统工程的一部分、确保编译各个核心工程的唯一方法是通过系统工程进行编译。 当您断开核心项目与系统项目的连接时、将恢复正常行为。

我在 ccs_theia.log 中找不到与此问题相关的消息。

注意:我之前在 C2000 微控制器论坛中发布了此内容、但此论坛更适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果将工作区中的现有工程(例如 CPU1)分配给系统工程中的相应内核、则  “子“工程上的编译工程和 Re 编译工程操作将不再起作用。 也就是说、具有消息 构建功能的信息面板... 会显示、但在一秒钟左右后消失、并且没有编译文件。

    我无法重现此问题。 请观看我随附的视频、尝试重现此问题。 您是否在尝试相同的操作、但重新编译选项实际上并不会重新编译工程?

    e2e.ti.com/.../systemproject.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KI:

    今天上午、我在单独的测试工作区进一步调查了这个问题、我想已经找到了边缘案例:

    子项目需要处于 (至少?)  两个 系统工程来触发问题。

    在我的常规工作区中、我还有两个系统工程、一个用于演示板、另一个用于我们自己的原型板。

    以下是我用来调查的步骤:

    •  在安装了 C2000 支持的情况下、使用 CCSTUDIO 版本:21.0.0.14__1.12.0
    • 启动新的工作区“temp“
    • 创建新 SDK 示例工程...
      •  TMDSCNCD28388D 套件
      • Driverlib Empty Dual 示例 CCS 工程
    • 为 CPU1 和 CPU2 编译两个工程: 结果正常
    • 创建新的空项目... 名称为“系统“
      • 输出类型 系统
      • 分配给 CPU1:  带有构建配置 CPU1_RAM 的 Driverlib 空双示例 CCS 工程
      • 分配给 CPU2: empty_c28x_dual_driverlib_project_CPU2 、编译配置为 CPU2_RAM
    • 编译/重新编译 系统工程以及 CPU1 和 CPU2 工程: 所有结果都正常 (如在视频中所示)
    • 创建(另一个)新的空项目... 名为“System2“
      • 输出类型 系统
      • 分配给 CPU1:  带有构建配置 CPU1_FLASH 的 Driverlib 空双示例 CCS 工程
      • 分配给 CPU2:  带构建配置 CPU2_FLASH 的 empty_c28x_dual_driverlib_project_CPU2
    • 重新编译 工程“System“:结果 正常 (已构建两个 RAM 目标)
    • 重新编译 项目“System2“:结果 正常 (已构建两个闪存目标)
    •  为 CPU1 构建/重新编译工程:结果 不正常 (选择任一构建配置都会得到相同的结果)
      • Clean 可以正常工作、但不会帮助进行 (Re) 编译
    • CPU2 的工程也是如此

    现在、让我们减少 CPU2 工程的系统工程数量:

    • 在“System2“中将分配 给 CPU2:   具有构建配置 CPU1_FLASH 的 Driverlib 空双示例 CCS 工程
    •  为 CPU1 构建/重新编译工程:结果 不正常 (选择任一构建配置都会得到相同的结果)
    •  为 CPU2 编译/重新编译工程:结果 正常 (选择任一编译配置可得出相同的结果)

    然后检查另一种方法:

    • 在“System2“中 再次将以下分配给 CPU2:   具有构建配置 CPU2_FLASH 的 empty_c28x_dual_driverlib_project_CPU2
    • 此外还有 CPU1:  empty_c28x_dual_driverlib_project_CPU2 、编译配置为 CPU2_flash
    •  为 CPU1 构建/重新编译工程:结果 正常 (选择任一构建配置都会得到相同的结果)
    •  为 CPU2 编译/重新编译工程:结果  不正常 (选择任一构建配置可得出相同的结果)

    希望这有所帮助。 如果您需要“temp“工作区内容或其他详细信息、请告诉我。

    此致、

    恩斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    子项目需要处于 (至少?)  两个 系统项目触发问题。

    谢谢。 是的、这是关键。

    我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13611

    谢谢

    Ki