This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:针对 CCS 21 的安全问题进行了处理

Guru**** 3011530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1670875/codecomposer-dinged-for-security-issue-with-ccs-21

部件号: CODECOMPOSER

我 只是让我的电脑从我们的网络上启动,因为扫描不喜欢安装中的东西。

我的 IT 团队表示这是:

以下是路径和版本:

C:\\ti\ccs2100\ccs\\ccs_base\cloudagent\\node.exe\n  

 

已安装的版本:18.16.0.0 \ 固定版本    :18.18.18.2.

听起来很可疑、就像 nodeJS。。。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    听起来就像 nodeJS...

    是的、没错。 CCS Theia 基于 Theia IDE、该 IDE 依赖于 Node.js。 自 CCS 20.0 以来一直如此。  

    我们确实更新了我们最近提供的 Node.js 版本。 您的安全部门可能会标记此版本? 或者您的 IT 是否具有有关 Node.js 的更新策略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我从 20.0 开始没有在此处安装 CCS。

    我不知道除了我所说的细节,他们用 18.18.18.18.2 替换了安装的 18.16.00,一切都很好。

    自动系统扫描将 node.exe 标记为问题、并且我与网络断开连接。 我当地的 IT 人员安装了较新的版本并通过了扫描。 我可能会得到更多的细节,但这就是我目前所知道的。

    实际上,我完全困惑,我只是查看了 CCS21 安装和节点版本(从 node -v 命令)说 26 和更改,而不是一个 18.XX 在眼前,并且文件没有被修改,所以它看起来不像他们改变了任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 CCS 附带了节点的多个副本。 对我来说、我看到:

     C:\ti\ccs2100\ccs\tools\node 中的一个是 22.7.0 版

     C:\ti\ccs2100\ccs\ccs_base\cloudagent 中的那个为 18.16.0(这是您的 IT 标记的那个)。

    看起来是标记的节点的较旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何检查版本的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是浏览到这些文件夹并在其中运行节点可执行文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我想我们可以认为已经结束了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我们收到了其他客户的反馈、我们提供的一些节点版本已过时、因此我们希望更新它们。 这可能与您的 IT 存在的问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在更新它们

    我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13610

    谢谢

    Ki