This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:打印程序列表。

Guru**** 3011580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1673919/c2000ware-print-program-listing

器件型号: C2000WARE

是否有办法打印已加载到 CCS V21 中的 C2000ware 程序列表?  我尝试复制和粘贴,但它要么呈现为一个纯色块或丢失颜色编码和格式。  (早期的 CCS 版本有一个很好的文件打印选项。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不明白您能否澄清您想要实现的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想打印一个可读的列表、其中列出了已加载到 CCS V21 中的任何程序的源代码。  如前所述、复制和粘贴会在打印输出与屏幕上的内容之间造成严重失真。  早期版本的 CCS 中可用的“File -> Print“选项似乎不可用。  此功能还是以其他方式等效的可访问功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    有 2 种方法

    1.选择您的代码,使用 Ctrl + Shift + P 选项打开命令托盘,并选择“用语法突出显示复制“选项。 现在、粘贴代码时、它应该具有适当的选项卡和缩进、但不会有颜色格式。

    2.如果你必须有颜色格式,那么你可以首先从一般设置中将颜色主题设置为“浅色模式“,然后按照相同的步骤 1 ,通过它进入 Word 文档中的选项“保留源格式“。 这样您将获得与旧版 CCS 中的 File Print 选项相同的结果。  

    谢谢、

    IRA