This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:程序应用程序在 CCS v7(最初烧录在 CCS v3.1 中)- TMS320F2808 不能正常运行

Guru**** 3012730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1662901/tms320f2808-program-applications-is-not-running-correctly-at-ccs-v7-originally-burned-in-at-ccs-v3-1---tms320f2808

器件型号: TMS320F2808
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 C2000WARE

您好! 我叫 Caroline、是 G-Meyer Components 的一名电气工程师、该公司专注于发电机组和水力发电厂的电压调节器和解决方案的开发和制造。

我们拥有一款在 TMS320F2808 MCU 上开发固件的旧产品。 我们曾经使用 CCS 版本 3.1 和 DigitalSpectrum XDS510 编程工具对其进行编程。 但是、由于计算机上的操作系统升级、我们开始遇到兼容性问题。 因此、我们寻求了一个新的编程工具 (Texas Instruments TMDSEMU XDS110) 来与 CCS 版本 7 配合使用、该工具与我们的 Windows 10 系统兼容。

不过、我们在尝试对器件进行编程时遇到了问题。 主板可以连接、识别处理器并成功编程;然而、当我们点击“Run“时、软件会启动、但在第二个屏幕冻结、通过运行 Windows XP 和 CCS 3.1 的计算机进行编程时、这个问题不会发生。 调试探针和 CCS 版本使用了相同的.out 文件、但在较新版本上无法正确运行。 我们还尝试使用 UniFlash 进行编程、但结果是相同的;应用无法正常运行。 随附了我们旧的编程程序。 我们迫切需要使用此设置进行编程;如果您需要更多详细信息、我们很乐意提供这些信息。  

感谢您的关注。Procedimentode Gravação è re - GSINC-2.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caroline、

    请尝试升级至 CCS 20.5 或 Uniflash 9.6.0。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、谢谢您的关注。

    无论如何、我们已经在使用 Uniflash 9.6.0、它确实可以根据我们的需要工作。

    我下载了 CCS 20.5 并尝试导入在 CCS 3.1 中创建的工程、但新的 IDE 无法识别该工程。  

    请帮助我们解决这个问题,我们真的很麻烦,没有这个记录工作.

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、谢谢您的关注。

    无论如何、我们已经在使用 Uniflash 9.6.0、它确实可以根据我们的需要工作。

    我下载了 CCS 20.5 并尝试导入在 CCS 3.1 中创建的工程、但新的 IDE 无法识别该工程。  

    请帮助我们解决这个问题,我们真的很麻烦,没有这个记录工作.

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caroline、

    让我循环调用 CCS 团队来指导您使用最新 CCS 版本迁移应用程序。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Aswin,我会等待一些联系,这对我们公司来说真的很重要!

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caroline、

    软件启动、但在第二个屏幕上冻结

    为了澄清一下、您所指的软件是刷写到 F2808 的应用程序、对吗? 成功刷写程序并执行目标后、刷写的固件开始执行、但随后会冻结? 假设情况如此、您是否能够停止执行、然后查看目标的停止位置? 它是在其代码的某个位置停止、还是程序计数器位于某个无效地址?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了 CCS 20.5 并尝试导入在 CCS 3.1 中创建的工程、但新的 IDE 无法识别该工程。  [/报价]

    在 CCS Theia (20/21) 中无法识别旧的 CCS 3.x pjt 格式。 但可识别 CCSv7 格式。 尝试导入该版本的工程。

    您还可以尝试无工程(手动)调试启动、只需手动启动调试器、然后加载已从 CCS 3.1 ( https://www.youtube.com/watch?v=fjqkfM868dA) 构建的程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、您好、当我提到软件时、我是指 F2808 上刷写的固件。 当我闪存成功并执行目标后,固件开始执行,显示第一个显示消息,即公司名称和联系号码,在此之后固件似乎停止在第二个显示菜单,一个电气测量的就绪菜单。 我一直在说,它总是停止在一个旋转的柜台。 我已经看了变量和它的工作递减计数一样多的逻辑正在等待,但,由于某种原因,它不会自由的显示 navegate 在其他菜单。 当我们从 CCS v3.1 刷写相同的固件时、我们必须为 GEL 文件和 FlashAPIInterface2808V3_02.out 充电。 刷新后、我们始终点击“Run“、它在应用程序中工作正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够识别 CCS 12 中的 CCS 3.1 pjt。 但是、这个问题在这个版本的 CCS 中是一样的。 我已经做了你发送的视频链接的相同步骤,但是,没有任何不同的结果,从我的相关。 此外、有效的指示是、在 CCS Theia 中无法调试 F2808 启动、导致其不被识别为电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们从 CCS v3.1 刷写相同的固件时、我们必须为一个 GEL 文件和一个 FlashAPIInterface2808V3_02.out 充电。 刷新后、我们始终点击“Run“、它在应用程序中工作正常。   [/报价]

    听起来主要关注的领域是与 CCSv7 一同使用的闪存编程器。  

    ]不知道、我们已经在使用 Uniflash 9.6.0、它确实可以根据我们的需要正常工作。

    使用 UniFlash 9.6.0 刷写是否会出现相同的问题?  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以识别 CCS 12 中的 CCS 3.1 pjt。 但是、这个问题在这个版本的 CCS 中是一样的。 我已经做了你发送的视频链接的相同步骤,但是,没有任何不同的结果,从我的相关。 [/报价]

    好的、您可以使用 CCS 12 尝试此操作、看到同样的问题。

    另外、有效的做法是、在 CCS Theia 中无法调试启动 F2808、导致其无法被识别为电路板。  [/报价]

    CCS Theia 应具有对 F2808 的调试支持:

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未显示任何问题。 唯一的信息是关于成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在“Get Start and Project Wizard“的 Theia 窗口中、我们可以看到未显示 2808。 即使搜索 TMS、也没有建立代理设备... 连接目标 e debug 工具时、答案是一样的。 我已经安装了旧版本的编译器、试图添加我需要的选项设备、但效率不高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在“Get Start and Project Wizard“的 Theia 窗口中、我们可以看到未显示 2808。 [/报价]

    请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#the-project-wizard-does-not-find-any-examples-for-my-selected-device-does-that-mean-that-my-device-is-not-supported-by-ccstudio-ide

    基本上、F2808 是较旧的器件、Resource Explorer 中不提供此类器件的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提供的 Web 文档、了解如何为旧器件手动导入 CCS 工程真的很有帮助。  

    无论如何、在 F2808 中刷写固件后、即使在 Theia 中也会出现同样的问题。 它在第二个窗口(读数)中启动和停止、没有任何内容可供运行。 由 CCS 3.1 刷写时、固件正常运行。 请您就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何、即使在 Theia 中、在 F2808 中刷写固件后也会出现同样的问题。 它在第二个窗口(读数)中启动和停止、没有任何内容可供运行。 由 CCS 3.1 刷写时、固件正常运行。 您能否就此提供帮助?

    更高版本的 CCS/UniFlash 附带中的闪存编程器似乎存在问题。 我将提请器件专家注意此主题以获取进一步指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline、

    无论如何、即使在 Theia 中、在 F2808 中刷写固件后也会出现同样的问题。 它在第二个窗口(读数)中开始和停止、没有任何内容可让它运行

    您能共享第二个窗口的图像吗? 另外、您能否确认在尝试从 c2000ware SDK 加载任何示例时出现此问题。

    谢谢

    Aswin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline、
    我查看了附件、我认为 CCS 假设的时钟设置与目标器件上的设置不匹配。  从 PDF 中、您有一个 25MHz 输入时钟、并将其乘以 8/2 以获得 100MHz。  CCS 中 F2808 的默认假设时钟为 20MHz、且 10/2 = 100MHz。  如果这没有改变、器件将超频、在 125MHz 上运行。

    我附上了一个视频、介绍如何在 CCSv20 中更改此设置。  让我们先尝试一下、看看它是否能解决问题、如果不能让我知道、我们可以继续访问 debug.e2e.ti.com/.../CCSv20_5F00_F2808.mp4

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    闪存设置的此配置在 CCSv20、v12 和 v3.1 中进行。 也在 UniFlash 9.6 中进行了此配置。

    感觉我们在这个细节中第一次尝试,所以这不是我们的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline、

    为清楚起见、使用新工具加载.out 文件并不是确切的问题。  相反、在测试应用程序中、应该在代码加载后进行的运行没有提供所需的结果、即在旧方法没有提供的某个点停止。

    如果上述内容正确、是否仍有中断这两个进程、并独立尝试测试应用程序通信?  如果正确对闪存映像进行了编程、那么我们应该能够执行下电上电和独立闪存启动、而无需连接 JTAG、并且 PCB 应该能够正确通信。

    CCS/Uniflash 使用的闪存 API 在所有这些版本回到 CCSv7/等中都没有更改

    如果无法做到上述操作;您能否通过 CCS 手动加载闪存映像、然后将闪存存储器保存到数据文件中、并与由 CCS V3.11 编程的器件进行比较。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、
    您已正确识别出问题;这正是发生的情况。 可以刷写.out 文件、但在断电、断开 JTAG 和重新上电后应用程序无法正常运行。 这在版本 3.1 中可以正常工作、没有任何问题。 关于您使用两个单独流程的建议:我不确定我是否完全掌握了相关信息、但我知道您希望我使用一种工具(当前版本)刷写器件、使用另一种工具(3.1 版本)运行程序。 我不知道该怎么做、但如果您能指导我完成、我可以运行测试。 最后一个建议步骤也不可能完成、因为我们不再有任何使用 CCS 3.1 编程的器件库存、并且旧的编程器不再可用。 如果您有任何其他测试建议、我们可以尝试他们找到解决方案。

    此致、
    Caroline。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline、

    您是否可以附加用于连接器件的 CCSv3.1 ccxml 和 GEL 文件?  我想在较新的 CCS 中扫描它们以了解设置/差异。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../F2808.gel 

    我找到了.gel 文件;但.ccxml 文件在 3.1 版中未提供该格式的文件。 实际上、该版本使用一个名为“Setup Code Composer Studio“的工具、我们将在其中选择要连接的目标板或处理器。 我还没有弄清楚如何以.ccxml 格式保存文件以发送它、但我会继续尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、  

    您是否发现了新内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline、

    还没有使用。  我将 通过论坛向您发送一个连接请求。  请接受此请求、我们可以继续对话。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然没有收到您的连接请求。 您能否通过电子邮件联系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 很快就会联系您。

    此致、

    Matthew