This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:链接器文件中的长度配置有问题?

Guru**** 3021450 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1674518/mspm33-sdk-issue-on-length-configure-in-linker-file

器件型号: MSPM33-SDK
主题中讨论的其他器件: MSPM33C321A

您好:  

我正在使用 MSPM33C321A 评估板、并在 Code Composer Studio 上使用“空“示例。

当我读取自动生成的链接器文件 (device_linker.cmd ) 时,我会看到:

移动数据
{
  闪存中      (RX) :origin = 0x10000000、length = 0x000FFFFF
  SRAM       (rwx):origin = 0x30000000、length = 0x0003FFFF
  数据       (r) :origin = 0x80000000、长度= 0x00007FFF
  BCR_CONFIG   (R) :origin = 0x80101800、长度= 0x000003FF
  BSL_CONFIG   (R) :origin = 0x80101C00、length = 0x000003FF
}
 
是否有任何错误、不是吗?
移动数据
{
  闪存中      (Rx) :origin = 0x10000000、length = 0x000100000
  SRAM       (rwx):origin = 0x30000000、length = 0x00040000
  数据       (r) :origin = 0x80000000、长度= 0x00008000
  BCR_CONFIG   (R) :origin = 0x80101800、长度= 0x00000400
  BSL_CONFIG   (R) :origin = 0x80101C00、length = 0x00000400
}
 
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    编译空工程时是否出现错误? 这些是正确的数字。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我的意思是(例如,使用行闪存):

    闪存中      (RX) :origin = 0x10000000、length = 0x000FFFFF

    因此、闪存从 0x10000000 开始 、长度为 0x000FFFFF、这意味着  结束闪存为 0x100FFFFE、但结束闪存为 0x100FFFFF  

    0x00100000 = 1Mo

    0x000FFFFF =小于 1mo

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    长度为以 0 为底的长度、因此有一个 1 位偏移量。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    有些不清楚,如果长度是基于 0 ,这意味着它不好,让我举一个简短的例子:

    闪存中      (RX) :origin = 0x00000000、length = 0x0000000F (15 字节)

    ADR 0: 数据 1

    ADR 1: 数据 2.

    ADR 2:数据 3.

    ADR 3:数据 4.

    ...

    ADR 14 (0x0000000E):数据 15

    ADR 15 (0x0000000F):无数据、因为超过长度。

    我的分析是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    您的分析缺少 Data16。 长度 0x0000000F 对应于 16 个字节、而不是 15 个字节。 这是因为完整的闪存地址将从 0x0000.0000 变为 0x0000.000F、其中 0x0000.000F 是最后一个可用的存储器地址。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我要解释一下我的想法。

    也是如此

    因此 0x0F = 15、对吧?   16 = 0x10

    因此、如果我定义一个长度 0 -->无地址

     如果我定义的长度为 1 -->、则仅 1 个地址 0x00000000

    如果我定义长度为 2 -->2 个 地址 0x00000000 & 0x00000001

    如果 我定义的长度为 3 -->3 个 地址 0x00000000 & 0x00000001 & 0x00000002

    ...

    如果 我定义长度 15 (0x0F)  --> 15 个 地址 0x00000000 & 0x00000001 & 0x00000002 &... & 0x0000000E

    因此它错过了 1 个地址、因此长度应该 等于 16 (0x10)

    请勿像以下这样进行计算:0x00000000 + 0x0F = 0x0000000F(请勿忘记,从 0 开始、而不是从 1 开始)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    长度基于 0、这意味着长度为 0 将导致可寻址存储器为 1 字节。 长度 0x0F 将使地址从 0x00 更改为 0x0F、其中 0x0F 是最后一个可用地址。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    好的、谢谢