This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 有时需要很长时间才能启动调试会话或刷新 MCU

Guru**** 2929270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1067177/codecomposer-ccs-sometimes-takes-a-long-time-to-launch-a-debug-session-or-to-flash-the-mcu

部件号:CODECOMPOSER

有时,CCS 在编译和启动调试/刷新 MCU 之间有很长的延迟。 进度条以95%的速度挂起20秒以上,没有明显的原因。

并非每次都发生,但一旦开始发生,就会持续一段时间。 系统重新启动有时会消除延迟。

CCSv11.0.0.00012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    假设您使用的是 Windows,能否压缩以下文件夹:

    C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Texas Instruments \cc\ccs1100\0\dmp

    并将其连接到此线程?

    另外,请尝试以下部分故障排除提示:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index_troubleshooting.html

    具体而言,9.4.2,9.4.3,9.3.3,9.7.4,9.7.5

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki。

    该内存转储是否包含专有信息? 如果是,我希望直接向您发送消息。

    立即查看故障排除指南。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能有一些路径信息,也可能有源文件的名称。 请随意开始私人 E2E 对话并将其附在此处。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已脱机解决。

    对于该线程后面的人,问题与连接到 USB 集线器(无单独电源)的 XDS 调试探测器有关。 某些 USB 集线器可能会影响 XDS 调试探测器的可靠性。 在这些情况下,建议将探头直接连接到计算机。