This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829引导过程问题

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1066451/dra829-boot-process-question

“线程”中讨论的其他部件:DRA829TDA4VM

我的问题是有关 DRA829启动过程,我所提到的文档如下所示:

用于 J721e 07_03_00的处理器 SDK Linux

"J721E DRA829/TDA4VM 处理器芯片版本1.1德州仪器(TI)产品系列_技术参考手册"

我只是从两个文档中挑选启动流程,

第一个问题:

文件"tiboot3.bin"的用法是什么?如果用于加载 R5 SPL? [如果 SPL 等同于 SBL?]

第二个问题:

请看右侧流程中的步骤“MCU 重启加载图像”,此步骤发生了什么情况? [如果 R5 ROM 代码使用已在 SRAM 中下载的 tiboot3.bin 加载 R5 SBL (初始软件)]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="509415" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1066451/dra829-boot-process-question"]

    文件"tiboot3.bin"的用法是什么?如果用于加载 R5 SPL? [如果 SPL 等同于 SBL?]

    [/引用]

    tiboot3.bin 本身包含 R5 SPL。

    文件:位于$SDK/主板支持/u-boot*文件夹下的 board/ti/j721e/README

    SPL 相当于 R5 SBL。 这是正确的,但 SPL 具有更多的功能,因为它来自标准的 U-Boot 产品。

    SBL 基于 RTOS,SPL 基于 U-Boot。 因此,它们是不同引导流程的一部分。 它是 R5 SPL 或 R5 SBL。 其中一个是跑步
    在 MCU R5F 上。

    [引用 userid="509415" url="~ë/support/tools/cod-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1066451/dra829-boot-process-question’]查看右侧流程中的“MCU 重启加载映像”步骤,此步骤发生了什么? [如果 R5 ROM 代码使用已在 SRAM 中下载的 tiboot3.bin 加载 R5 SBL (初始软件)]

    R5F ROM 将 R5F SPL (tiboot3.bin)从引导介质加载到 SRAM 中,并开始执行 SPL。 随后,R5F SPL 将初始化 DDR。

    如果没有其他问题,请点击“验证答案”。

    此致,
    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯尔西

    还有一个问题是,对于 R5F 的客户引导加载程序,如果 R5F SPL 或 SBL 有责任加载到 SRAM 中,然后执行客户引导加载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="509415" url="~ë/support/tools/cod-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1066451/dra829-boot-process-question/3945786#786"]一个问题,针对 R5F 的客户引导加载程序,如果是 R5F 的启动加载工具,或者将其加载到 SBL 中,请回答一个问题,然后再加载到 SPL 中。]

    ROM 将从引导介质向 SRAM 加载自定义 SBL 或 SPL。 然后 SBL 可以加载其他固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯尔西

    我们可以修改 SBL 或 SPL 并在其上添加新功能吗? 例如,当我们执行 A/B 分区 OTA 时,我们应在引导期间先检查 A 和 B 的“可用状态”,然后决定运行系统的哪个部分(A 或 B)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户引导加载程序应该基于 SBL 或 SPL。 客户的引导流程是什么? 他们是使用 SBL 还是 SPL?
    客户引导加载程序应在哪个核心运行?

    凯尔西