This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 XGCONF 打开.cfg 文件时 XDCtools 出错

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1068589/xdctools-error-when-opening-a-cfg-file-with-xgconf

“线程:测试中讨论的其它部件,CC2652R7

是否有任何人在使用 XGCONF 打开.cfg 文件时曾遇到并解决 XDCtools 错误:

org.eclipse.rtssc.xdctools.internal:Unable to find package xconfig_release"(org.eclipse.rtssc.xdctools.internal:无法找到包 xconfig_release

似乎发生在任何项目上,我已经在资源管理器中尝试过许多示例项目。

CCS 版本:11.1.0.00011

XDCtools 版本:3.62.1.16_core

SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 版本:5.30.1.01

感谢您的帮助,

比尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    我不熟悉此错误。 我在使用相同版本的 CCS,XDCtools 和 SDK 的 Windows 10 PC 上试用了它。 cfg 文件在 XGCONF 编辑器中打开正常。 您运行的是什么主机操作系统?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki,

    对您的迟到表示歉意并回复。 感谢您花 时间在 您的系统上执行试运行。 我在最新的 macOS Monterey 上运行最新的 CCS。 我本来没有想过(也希望不必)在 Windows 上尝试相同的测试,但我运行的是虚拟 Windows 764位计算机,并将看到发生了什么。 这假设 CCS 11在 Windows 7上运行。

    我将在这里报告结果。

    此致,

    比尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    默认情况下,XDCTools 在 macOS Monterey 上不起作用。  通常,在构建时会首先看到该问题,因为它将失败。  有一种解决方法可以替换 xdctools 中的 gmake。  值得一看的是,这是否也对这里有所帮助。

    我所做的是将 gmake 从/CCCS / utils/bin 复制到/xdctools_3_62_01_16_core

     此处有一个更详细的解决方法:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1065276/ccstudio-xdctools-error-on-macos-monterey?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=monterey#

    我 通常不使用 XGConf,但我只是尝试在其中一个示例中打开.cfg,它打开正常(在黑暗模式下看起来不好)。  我将重新安装 CCSv11.1,并在应用 gmake 变通办法之前查看是否可以重现此问题。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    好的,我刚刚安装了 CCSv11.1.0。  如果我尝试从其中一个 CC13xx/26xx SDK 示例中打开.cfg,则会遇到与您相同的错误。  然后退出 CCS。  用 CCS 中的 gmake 替换 XDCTools。  再次启动 CCS,我可以打开.cfg。

    我相信,XGConf 在每次 GUI 更改后都在“构建”,这样就会遇到同样的 gmake 问题。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    已经做到了。 谢谢^6.

    macOS CCSv11.1.0中的 gmake 的日期是2016年1月5日 -谈论旧的,但这些年来它的功能可能没有什么变化。

    关于“错误”,我会看看是否有报告,如果没有,我会向 TI 报告一些事情。

    此致,

    比尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    XDCTools 问题存在一个缺陷: EXT_EP-10721

    大多数软件包都不再使用 XDCTools。  CC13xx/26xx SDK 包括多个不同版本的 TI-RTOS。  适用于 TIRTS7的较新版本不使用 XDCTools。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    有点偏离主题,但我正在设置一个新项目,希望使用最新/未来的目标工具,因此我指定了 TI-RTOS7和 TI Clang。 不依赖于单独的构建项目"tirtos_build_cc13x2x7_cc26x2x7_release_CCS",因此它们确实放弃了 XCDTools。 目前不是有经验的 TI-RTOS 用户,所需的代码或 API 是否由 SDK 直接提供,而不是通过 XCDTools 调用提供? 例如:

    /应用程序/TI/simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_5_30_01_01/kernel/tirtos7/packages

    /应用程序/TI/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01/source/ti

    等等

    我将回顾许多 TI 示例,以了解它们如何组合在一起,甚至还参加了嵌入式优势“CC1352-使用 TI-RTOS 入门”课程(该课程尚未发展为使用 TI-RTOS7,因此它仍然引用 XDC)。 所有这些对我来说都不是障碍,因为我现在正在构建的示例项目“pwmled2_lP_CC2652R7_tirtos7_iclang”似乎在 mac Monterey sans 项目中构建和运行的任何 XDC .cfg 文件或产品安装都很好。 我呼吁在蒙特雷的 macOS 上帮助 XDC,也许我浪费了你和其他人的时间(尽管我学到了东西)。 希望我能获得更多 CCS 经验,并在未来做出贡献。

    此致,

    比尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    我不是 TI-RTOS 专家。  SimpleLink 团队更有能力提供帮助。  对于 TI-RTOS 问题,最好创建一个新线程,如果您选择设备作为 CC13xx 或 CC26xx,则会转到它们。

    我确实找到了一些可能有所帮助的 TI-RTOS 7文档。  

    用户指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?fullTextSearch=TI%20linker%20command%20files&fullTextSearchPage=11&node=ALXUsaNVBwOY3wCCIn0Lgw__BSEc4rl__LATEST

    API 指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?fullTextSearch=TI%20linker%20command%20files&fullTextSearchPage=11&node=ALXUsaNVBwOY3wCCIn0Lgw__BSEc4rl__LATEST

    SimpleLInk 学院也非常适合加速概念的学习。  我认为这也在使用旧的 TI-RTOS,但这些概念都应该适用。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?fullTextSearch=TI%20linker%20command%20files&fullTextSearchPage=11&node=ANmQTeaz4MGfaMYMtm-MTg__BSEc4rl__LATEST

    此致,

    约翰