This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSv4许可协议

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1067235/ccsv4-license-agreement

尊敬的 TI:

我需要使用 CCSv4维护我们的旧产品,并希望查看 CCSv4许可协议。

我在 CCSv4安装目录中找到了评估许可证,但没有许可协议, 也没有在 Internet 搜索中找到。

请向我提供 CCSv4许可协议,这对我们的法律目的是必要的。

以下主题说明了您过去注册 CCSv4时的情况。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/102906/ccs-4-license-agreement---has-anyone-really-read-this-if-not-you-d-better

现在,您可以使用下面的许可证文件解锁,并且没有可用的许可证协议信息。

www.ti.com/.../ccs-faq.html

我特别想知道 CCSv4提供的软件源代码的许可证。

在 CCSv11中,它是“任何源代码的重新分发和使用,包括任何由此产生的衍生作品,均由 TI 授权,仅用于 TI 器件。”

这在 CCSv4中是否相同。

此致,

柯苏克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科苏克,

    CCSv4许可协议特定于用户购买的许可类型(节点锁定,浮动,站点...)。

    但是,一般而言,所有许可协议都包括以下限制 TI 器件使用的条款。

    关于开放源代码软件访问的注意事项: 许可材料与开放源代码软件捆绑在一起。  “开放源代码软件”是指根据以下条款授权的任何软件:(a)与此类软件合并,组合或分发的其他软件(“专有软件”),或使用此类软件开发的软件:(i)以源代码形式披露或分发; 或(ii)以其他方式获得与本协议条款不一致的许可,包括但不限于允许在 TI 器件以外的器件上或与之一起使用专有软件, 或(B)要求专利软件的所有者向开源软件和/或与此类开源软件结合,组合或分发的专有软件的用户授予其任何专利的许可,或使用此类开源软件开发的专有软件。

    主机许可证。  除了许可材料中包含并由 ARM 有限公司(以下简称“ARM 技术”)拥有的快速模型技术外,您还可以使用许可材料生成应用程序(以下简称“被许可应用程序”),这些应用程序只能在由 TI 制造或为 TI 制造的处理设备(以下简称“TI 器件”)上执行。  您只能在您已向 TI 确认的单用户主机计算机系统上使用许可材料。

    “Attached”(附加)是节点锁定许可协议。  这是最常见的问题。  这一个适用于 CCSv5。  如果您需要 CCSv4的准确版本,我需要联系我们的法律部门以找到它。

    e2e.ti.com/.../TILAW_2D002300_275135_2D00_v1_2D00_FORM_5F00_CLICKWRAP_5F002D005F00_Code_5F00_Composer_5F00_Studio_5F00_5_5F00_3_5F00_Node_5F00_Locked_5F00_Software_5F00_License_5F00_Agreement.pdf

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的约翰:

    感谢你的回复。

    我使用节点锁定许可证。

    如果您能共享 CCSv4许可协议,那将会很好。

    我想确保我符合许可证要求。

    此致,

    柯苏克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科苏克,

    我将与法律团队联系,从他们的档案中获取一份副本。  这是否适用于 CCSv4.0,4.1或4.2?

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科苏克,

    以下是 CCSv4.0节点锁定许可协议。

    e2e.ti.com/.../TILAW_2D002300_249535_2D00_v1_2D00_Code_5F00_Composer_5F00_Studio_5F00_4_5F00_0_5F00_Node_5F00_Locked_5F00_Software_5F00_License_5F00_Agreement_5F00_July_5F00_2015.pdf

    此致,

    约翰