This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 删除项目无法撤消

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1067333/delete-project-cannot-be-undone

大家好,团队

最近我遇到一个情况,我选中了删除磁盘上项目内容的复选框,只是为了意识到它无法撤消!!! (真实!) 一个完全严重的错误。

我的意思是,每一个文件都有第二次机会从回收站恢复并再次上线。 我不明白 CCS 为什么决定永久删除它:(

那么,是否有机会恢复项目?

此致,

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Madhurya,

    遗憾的是,如果选择了“删除磁盘上的项目内容”,则项目(以及项目文件夹中的任何文件)将消失。 从 Eclipse 中删除项目与从 Windows 资源管理器中删除文件夹不同(文件夹将首先移到回收站)。 在 CCS/Eclipse 中,您可以从项目中恢复已删除的文件。 但您无法还原已删除的整个项目。 也许您可以尝试使用某些文件恢复工具,但不支持在 CCS/Eclipse 中恢复已删除的项目。 很抱歉

    https://superuser.com/questions/226973/return-deleted-project-from-eclipse

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    看起来我的版本被推到了 Bit_bucket! :)请记下此功能。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="480712" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1067333/delete-project-cannot -be undpot/3959179#3959179]',我的版本被推送到 bit_bucket! :)

    哇! 很高兴你有了备用!