This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新的 MAC OS 与 CCS 不兼容的问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1069813/new-mac-os-incompatibility-issues-with-ccs

您好,

我以前在 CCS 中遇到过问题,当时我在 Windows 上构建项目,然后在 Mac 上尝试相同的程序,我在 Mac 上遇到了许多构建错误,我能够通过论坛的帮助解决这个问题。 最近,我们决定将开发专门转换为 Mac 计算机,这似乎是一个新问题。

在构建2015 iMac 时,文件 Debugge/makefile 在“#Tool invocations”部分中出现错误,如下面的屏幕截图所示。 我知道这是因为文件扩展名不兼容,因为扩展名是推送它的 Windows 计算机上的位置。 我阅读了 makefile,我在整个地方都看到了这个问题。

我是否可以将其修复为能够在任何从 Git 克隆到的 Mac 上运行的位置? 我不太熟悉与 makefile 相关的任何问题。

我可以提供此项目的代码,以查看是否有人可以在另一台 Mac 上重新创建此问题。

谢谢,

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了在这里添加一些内容。

    特定错误显示为“makefile:163:***多个目标模式。 停止。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷格

    makefile 是一个生成的文件,将其视为中间文件。  您不希望在用户之间共享。  项目文件本身可以设置为与主机无关。  但是,如果 makefile 是在生成过程中生成的,则生成的路径将特定于运行该生成的计算机。   

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_source-control.html

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

    感谢您的快速响应。

    这正是我需要做的! 只需 让 Git 忽略所有提到的文件/文件夹。

    感谢您的帮助,

    格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。