This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 10.1.1:不支持批量操作

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1069770/ccs-10-1-1-batch-operations-are-not-supported

您好,

我希望同时管理所有项目配置。 在项目设置中,可以选择[所有配置]选项,但选项卡似乎为空,并显示消息“不支持批量操作”。

  在 e2e.ti.com/.../in-ccs-6-1-is-there-a-way-to-maintain-settings-for-debug-and-release-configurations 主题中,我找到了有关请求#SDSCM00051541的信息。  (https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-6265?jql=text%20~%20%22SDSCM00051541%22 )。

我检查了请求,并将其标记为“已实施”(版本 6.1.3中的修复)。

我使用 CCS 10.1.1,但仍然无法 同时更改所有配置的选项。 这是我的 CCS 版本中的一个错误吗? 还是在 CCS 中仍无法实现这一目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="369618" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forum/1069770/CCS-10-1-1-批处理操作-不受支持]我希望同时管理我的所有项目配置。 在项目设置中,可以选择[所有配置]选项,但选项卡似乎为空,并显示消息“不支持批量操作”。

    请注意 ,并非所有选项都支持此功能。 支持批处理操作的主要是编译器和链接器选项。 如果在左窗格中选择了一些不受支持的属性(如“常规”),则会出现您看到的错误。

    希望这能有所帮助

    Ki