This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恢复丢失的 SYS BIOS 符号

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1068666/recovery-of-lost-sys-bios-symbols

我做了一件愚蠢的事。  我删除了编译器选项的 SYS BIOS 符号。  当我安装 SYS BIOS 软件包时,这些软件是自动安装的,我可以说是最好的。 现在我需要恢复这些 SYS BIOS 编译器符号。 我仍然拥有 SYS BIOS 的包含和库路径,我只需要恢复编译器符号。  我看不出如何做到这一点。  我重新安装了 SYS BIOS,但编译器符号没有恢复。  有人能在这里提供帮助吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲尔

    您使用的是哪种设备?  我可能需要将此事引导给支持设备的团队。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PhyCore-AM572x 评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢菲尔。 我将加入支持 AM57的团队。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决,因为我可以删除并重新添加 SYS BIOS 产品。