This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何强制使用制表符

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1069432/how-to-force-using-tabs

你好!

过去(也许直到我升级到 v 11),有一种方法可以使用编辑器的选项卡。

此设置在哪里? 我尝试取消选中“使用空格代替制表符”,但它不起作用。

注意:我正在 Ubuntu 上运行11.0.0.00012。

感谢您的提示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕斯卡,

    还有一个地方需要设置它。  在首选项对话框中,确保单击底部的显示高级设置。  然后转至 C/C++->代码样式->格式化板。  然后单击 CCS 配置文件选择旁边的编辑按钮。  然后应该有一个选项卡策略设置。  很抱歉,我目前没有 CCS,因此无法提供屏幕截图。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰!

    感谢您的回复,现在效果良好。 格式化板让我可以微调自己的偏好。

    还有一件事:我也在使用 ST 芯片,而 ST 环境允许我在保存时自动格式化。

    CCE 中是否有这样的设置?

    谢谢!

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有尝试 使用它,但在 C/C++-> Editor -> Save Actions (保存操作)下的高级设置中,有一个“格式化源代码”选项可以启用: