This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何禁用低功耗调试模式?

Guru**** 2930270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1069448/how-to-disable-low-power-debug-mode

你好!

我最近重新开始使用 MSP430,我感觉自己是一个新手。 我写了一个小节目

对于启动板(FR5994启动板,但我认为没关系)。 我有一个中断捕获事件

按钮上的。 它可以工作,但我想在中断例程中设置断点。 就我记忆中的情况而言,

这以前是可能的。 但我看到一个弹出窗口,显示:

标题:断点管理器

内容:运行超低功耗调试模式时无法访问 EEM 模块。 停用超低电压

电源调试模式以启用此功能。

在哪里可以禁用超低功耗调试模式?

目前我还没有设置任何低功耗模式。

谢谢。

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    很抱歉一团糟,我找到了。

    对于那些可能会好奇的人:

    我在 Ubuntu 上使用 CCS 11。

    -如果未启动调试器,请转到投影并选择属性。

    -在左列中选择调试

    -在“调试”窗格的左列中选择 MSP43x 选项

    ——如果窗口不够高,向下滚动一点,您就可以了

    “低功耗模式设置”项目,您可以在其中禁用低功耗模式调试。

    当您知道它时并不复杂,但如果弹出窗口可以指定,那将会很好

    路径项目->属性->调试->MSP43x 选项。

    帕斯卡