This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Windows 7需要 XDS100v2 / XDS200驱动程序

Guru**** 2929340 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1068993/xds100v2-xds200-drivers-required-for-windows-7

《线程》中讨论的其他部件:UNIFLASHXDS100

你(们)好,

我们有一家远程制造工厂,该工厂配备了 XDS100V2 USB 调试探头编程器和一台安装了 TI 提供的 Uniflash 编程软件实用程序的 Window 7 PC。 Uniflash 似乎无法检测 XS100v2 USB 调试探头编程器设备,因为它需要必要的驱动程序。 圣诞节前,当我浏览 TI 网站下载 Windows 7驱动程序时,我意识到 TI 已删除了 XDS100v2的支持页面,这意味着我无法下载所需的驱动程序。 我还尝试直接从 FTDI 网站下载驱动程序,但即使如此,问题也没有得到解决。 请为我提供 XDS100V2 USB 调试探头编程器的正确驱动程序。 否则,我们为生产工厂采购的几台 XDS100v2编程器设备就会变得无用。 我们还认为 TI 已在没有任何通知的情况下停止了对该器件的支持。

我还探索了如何使用新的编程器设备 XDS200 USB 调试探测器,并意识到 TI 网页建议在 Windows 7计算机上下载整个 Code Composer Suite 以使其正常工作。 我们认为整个 Code Composer Suite 太复杂,太大,无法安装,在制造工厂环境中绝对不需要。 因此,您是否可以为我们提供 XDS200 USB 调试探测器的驱动程序,以便它可以与 TI 提供的 Uniflash 实用程序配合使用?

此致,

达伊瓦特·贾尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhavat 您好,

    XDS100/200的驱动程序应随 UniFlash 提供。 尝试使用 XDS100v2时有什么问题?

    如果正确检测到 XDS100,设备管理器应该如下所示:

    您的环境如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    尽管设备管理器显示了调试探测器,但它可能不会显示在“端口”下。

    最终,在 UniFlash 实用程序 中,它在一开始就无法被检测到。 如果我们继续编程,它将显示错误消息。 有什么想法可以防止这种情况发生?

    我必须在远程制造工厂复制此信息以获取屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在进行完整的 UniFlash 安装,或者是否是导出的独立 UniFlash CLI 软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    这可能更有可能是独立的 UniFlash。 您是否可以向我发送完整的 UniFlash 安装链接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="227337" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1068993/xds100v2-xds200- drivers-required-for-windows-7/3956879#3956879"]独立闪存可能更有可能是[Unipote]

    问题可能是阿诺埃线程中描述的问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068639/launchxl-f28069m-uniflash-one_time_setup-bat-standalone-command-line/3956773#3956773

    您可以尝试此处列出的 XDS100变通办法。

    [引用 userid="227337" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1068993/xds100v2-xds200- drivers-required-for-windows7-3956879#3956879">您是否可以向我发送指向完整 UniFlash 安装的链接?  [/引用]

    或者,您可以安装完整的 UniFlash:

    https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH