This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Mac 上重建期间出现错误消息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1068549/error-message-during-rebuild-on-a-mac

“线程”中讨论的其它部件:LAUNHHXL-CC26X2R1

嗨,  

我在 Mac 上重建 CCS 11.1.0.00011中的标准项目时遇到问题。 我总是收到错误消息:“gmake:*** No rule to make target 'build-1591220225',needed by 'configPkg/compiler.op'(gmake:***没有规则来创建'build-1591220225',需要'configPkg/compiler. 我没有更改构建设置,LAUNHXL-CC26X2R1主板的项目没有更改。  

是否存在此问题的错误修复?  

谨致问候,  

托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比,

    你在蒙特雷的 macOS 吗?

    XDCTools 与蒙特雷不兼容时出现问题。  有一种解决方法,可以在 不同的 gmake 中复制到 xdctools 中。  最简单的方法是从 CCS 在 gmake 中复制。

    此处发布了更多具体说明。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10721

    此致,

    约翰