This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS

Guru**** 2786685 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1068158/ccs

线程中讨论的其它部件:CODECOMPOSERTM4C1294NCPDTSysBIOSDAC60096

我执行为 TIVA 构建十六进制文件的内置操作-

很抱歉我 找不到十六进制 文件的新位置。

我在默认文件夹中进行了搜索

但只有 d 文件或 makefile,uniflsh 内部没有要安装的十六进制文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="510055" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1068158/CCs"]我为 TIVA 创建十六进制文件执行内置操作-[/quot]

    请发布用于生成十六进制文件的命令。 还会在运行命令时向控制台发布任何输出的消息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    proect 属性 CCS 构建步骤应用并关闭。

    我没有找到新的十六进制文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在生成控制台中提供所有生成消息。 您可以复制并粘贴到文本文件,然后将该文件附加到此线程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对构建控制台中 HEX 实用程序的实际生成消息感兴趣。

    例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请探测生成控制台中的 buiild 输出,而不是生成属性。

    另请注意,您似乎正在使用旧版本的 CCS,可能是 CCSv5。 因此,我对构建控制台中生成后步骤的消息感兴趣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gmake:***[SSM_FRONT_EN.OBJ]错误1
    生成文件:"./track_submodule.c"
    调用:ARM 编译器
    固件型号:C/TI/CCsv8/tools/compiler/ti-CGT-arm_18.1.2.LTS/bin/armcl"-mv7M4 --code_state=16 --fpv4SPD16 -me --include_path="c:/ti/tirtos vac_2_vac_2_compan_adores="_7_v__v_v_v___v___01:___v_edincti__01:_01/v__v__v__v_v_v__v__v___v____v_____v____v____vitts________________________vigures="____________-01/v_v_v_v_v____v__v___v_v___v__v_______v___v_v_v__

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:282:目标“track_submodule.obj”的配方失败
    "..\inc\AimFirmware.h",第277行:错误#20:未定义标识符"UINT16_t"
    "..\inc\AimFirmware.h",第278行:错误#20:未定义标识符"UINT16_t"
    "..\inc\AimFirmware.h",第326行:警告#66-D:预期为“;”
    "..\inc\AimFirmware.h",第331行:警告#66-D:预期为“;”
    “..\inc\DAC60096.h”,第37行:警告#48-D:宏“TX”的重新定义不兼容(在“..\inc\AimFirmware.h”的第34行声明)
    “..\inc\DAC60096.h”,第38行:警告#48-D:宏“RX”的重新定义不兼容(在“..\inc\AimFirmware.h”的第35行声明)
    "./track_submodule.c",第102行:警告#43-D:操作数类型不兼容(“TrackCoordinate *”和“TrackCoordinate **”)
    "./track_submodule.c",第219行:警告#515-D:无法将类型为"char (*)[1000]"的值分配给类型为"char *"的实体
    "./track_submodule.c",第327行:警告#225-D:函数“数学协调2RxPhase”隐式声明
    "./track_submodule.c",第328行:警告#225-D:函数“数学协调2TxPhase”隐式声明
    "../track_submodule.c",第379行:警告#225-D:函数“数学协调2RxPhase”隐式声明
    "./track_submodule.c",第380行:警告#225-D:函数“数学协调2TxPhase”隐式声明
    "./track_submodule.c",第398行:警告#225-D:函数“数学协调2TxPhase”隐式声明
    "../track_submodule.c",第403行:警告#169-D:类型为“short (*)[256]"的参数与类型为“DAC_set_value *”的参数不兼容
    "./track_submodule.c",第420行:警告#225-D:函数“数学协调2RxPhase”隐式声明
    "./track_submodule.c",第425行:警告#169-D:类型为"short (*)[256]"的参数与类型为"DACC_SET_VALUE *"的参数不兼容
    "./track_submodule.c",第440行:警告#179-D:变量“RC”已声明,但从未引用
    "./track_submodule.c",第507行:警告#179-D:变量“RC”已声明,但从未引用
    "../track_submodule.c",第508行:警告#179-D:变量“TempAgle”已声明,但从未引用
    在编译“../track_submodule.c”时检测到2个错误。
    gmake:***[track_submodule.obj]错误1
    Gmake:目标“全部”不会因为错误而重做。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ****项目 AIM_firmware 的配置调试构建****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake "-k -j 8 all -O

    正在生成./src/SysBIOS/SysBIOS.aem4f...
    gmake [1]:没有为“所有人”做任何事情。
    生成文件:"./bit.c"
    调用:ARM 编译器
    固件型号:C/TI/CCsv8/tools/compiler/ti-CGT-arm_18.1.2.LTS/bin/armcl"-mv7M4 --code_state=16 --fpv4SPD16 -me --include_path="c:/ti/tirtos vac_2_vac_2_compan_adores="_7_v__v_v_v___v___01:___v_edincti__01:_01/v__v__v__v_v_v__v__v___v____v_____v____v____vitts________________________vigures="____________-01/v_v_v_v_v____v__v___v_v___v__v_______v___v_v_v__

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:30:目标“bit.obj”的配方失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有生成十六进制文件的原因是因为项目中存在一些生成错误。 在生成十六进制文件之前,需要先修复这些文件。