This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 版本:10.4.0.00006在打开时经常挂起

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1067432/ccs-version-10-4-0-00006-often-hangs-during-opening

《线程》中讨论的其他部件:MSP432E401YCCStudio

您好 CCS 论坛,

我正在将 CCS 10.4.0.00006与 MSP432E401Y 配合使用。  我的代码位于远程 git 存储库中,该存储库在本地克隆到我的 PC 上。

我经常发现,当我尝试启动 CCS 时,CCS 会要求工作空间,我接受默认工作空间 C:\Users\<user>\workspace_10,然后只会出现上一个窗口布局的一部分。  CCS 似乎挂起,不会响应最小化甚至关闭。  那么,我当时唯一能做的就是使用任务管理器来结束 CCStudio.exe 的任务。

我发现,如果删除工作区内容,CCS 会很干净地打开,但我必须重新导入项目。  当然,我的所有观点和窗口都会回到默认值,我必须手动添加终端,Git 分期和其他项目的视图。

这是 CCS 中已知的问题吗?  此问题是否有日志信息或解决方法?  当我必须重新导入项目并在每次退出 CCS 时重新设置所有内容时,它就开始真正妨碍工作效率。

提前感谢您的帮助,

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该注意,我的项目位于 OneDrive 下的文件夹中。  我不确定这是否对这一点有影响,但由于 OneDrive 需要“同步”,我认为这可能会导致启动 CCS 时挂起。

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特您好,

    [引用 userid="80914" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1067432/CCS -version-10-4-0-00006-of-hang-during -opening’]为终端,Git Staging 和其他项目添加视图。

    Git 分期视图存在一个已知问题,可能导致 CCS 挂起:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10353

    请注意,即使未重新启动计算机,也可能出现此问题

    此问题应在 CCS 11.0中得到解决。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的出色回答,Ki。  虽然我不确定这是否可以“解决”我的问题,但我会将其标记为“解决”,只在需要进行比较或提交时打开 Git Staging 视图,并尝试将其保留为其他选项。