This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自动库构建速度非常慢

Guru**** 2929150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1067441/very-slow-automatic-library-build

您好,

我正在使用 Code Composer 11.1。

该程序已进入“自动库构建”:

警告#10366-D:自动库构建:第一次使用库“C:\ti\ccs1110\cs\tools\compiler\ti-CGT-arm_20.2.5.LTS \lib\rtsv6M0_T_le_eabi.lib”,因此必须构建库。 这可能需要几分钟时间。

今天上午10时30分左右开始,现在是6小时后,仍为34%。

它最终会完成吗? 根据 Windows 性能监视器,我有一台快速8核 PC,它在处理器或内存上没有显示太多活动。

关闭程序是否安全?

此致,

奈杰尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nigel,

    RTS 库只需几分钟的时间构建...在您的8核 PC 上构建可能更少。 是的,您可以强制终止构建。

    这种构建似乎由于某种原因而挂起。 过去有几次报告称,RTS 库的构建存在类似问题。 根本原因从未找到。 解决方法是我们构建并提供库,以便您将其放入安装中。

    这也是我的提议。 请下载并解压缩以下 zip 文件:

    e2e.ti.com/.../2705.rtsv6M0_5F00_T_5F00_le_5F00_eabi.zip

    将库复制到:

    C:\ti\ccs1110\CCs\tools\compiler\ti-CGT-arm_20.2.5.LTs\lib

    然后再次尝试重建项目。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki,

    感谢您的及时响应。 我已将该文件与其他.lib 文件一起放入“C:\ti\ccs1110\CCs\tools\compiler\ti-CGT-arm_20.2.5.LTs\lib”中,所有这些文件似乎都可以使用。

    此致,

    奈杰尔