This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UniFlash:[错误] C28xx_CPU2:为闪存操作设置 GSxMSEL 寄存器时出错

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1071258/uniflash-error-c28xx_cpu2-error-setting-the-gsxmsel-register-for-flash-operations

《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

使用 UniFlash 7.0.0刷新 F2837x controlCARD 成功,但在刷新 CPU2时,我始终会看到 “设置 GSxMSEL...时出错” 请在下面登录。

我希望最终用户不要看到任何红色错误,除非确实存在问题。

请说明原因和解决方法是什么?

非常感谢。

=================================================================

[GEL 2022年21月01日 09:58][INFO_] C28xx_CPU1:GEL 输出:内存映射初始化完成
[USB 2022年21月01日 09:58:59][info] C28xx_CPU1:如果正在一个内核上执行擦除/程序(E/P)操作,则另一个内核不应从共享内存(SR)执行,因为它们用于 E/P 代码。 此外,CPU1将停止,以确定将运行 Flash 插件代码的 CPU 的 SR 所有权,然后将 CPU1设置为运行其应用程序。 在对两个闪存组进行编程后,可以从 SR 开始执行用户代码。
[GEL 2022年21月01日 09:58:59][INFO_] C28xx_CPU2:GEL 输出:内存映射初始化完成
[USB 2022年21月01日 09:58:59][info] C28xx_CPU2:如果正在一个内核上执行擦除/程序(E/P)操作,则另一个内核不应从共享内存(SR)执行,因为它们用于 E/P 代码。 此外,CPU1将停止,以确定将运行 Flash 插件代码的 CPU 的 SR 所有权,然后将 CPU1设置为运行其应用程序。 在对两个闪存组进行编程后,可以从 SR 开始执行用户代码。
[Microsoft 2022年21月01日 10:00:10][成功]程序加载已成功完成。
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:17][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:17][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:17][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:17][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:17][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:17][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:17][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:22][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:23][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:25][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:26][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:27][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:29][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:30][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:31][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:36][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:37][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:42][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:43][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:51][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:52][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:53][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:54][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:55][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:56][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:57][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:58][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:00:59][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 2022年21月01日 10:00][错误] C28xx_CPU2:为闪存操作设置 GSxMSEL 寄存器时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 10:01][错误] C28xx_CPU2:为闪存操作设置 GSxMSEL 寄存器时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 10:02][错误] C28xx_CPU2:为闪存操作设置 GSxMSEL 寄存器时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:01:06][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 2022年21月01日 10:07][错误] C28xx_CPU2:为闪存操作设置 GSxMSEL 寄存器时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 寄存器设置用于闪存操作时出错,2022年21月01日 10:01:09][错误] C28xx_CPU2
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 寄存器设置用于闪存操作时出错
[GSxMSEL 2022年21月01日 10:18][错误] C28xx_CPU2:为闪存操作设置 GSxMSEL 寄存器时出错
成功完成[ 2022年21月01日 10:01:24][成功]程序加载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="479799" url="~/support/tools/code-composer-studio 组/CCCS /f/code-composer-studio 论坛/1071258/uniflash 错误-c28xx_CPU2-error-setting-the -sxmsel register-for-flash-operations"[MSXxx_CPU2]针对闪存操作设置错误:[MS28xx_CPU2]:2022年21月01日 :针对闪存操作的报价单:[MSxx_CPU2]:针对闪存操作

    我过去见过这个问题。 这通常是由于您仅连接到 CPU2并尝试刷新时导致的:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718227/launchxl-f28379d-unable-to-download-cpu2-flash

    解决方法是先连接到 CPU1,然后再连接 CPU2。

    当前版本的工具(CCS 和 UniFlash)应具有此功能,以便在首次连接到 CPU2时,该工具将先自动连接 CPU1,然后再完成连接到 CPU2。  

    由于您使用的是 UniFlash 7 (当前版本),我不知道为什么会出现此问题。 我无法重现该问题。

    当您刷新设备时,是否在同一会话中先刷新 CPU1,然后刷新 CPU2? 或者您只是在会话中尝试刷新 CPU2? 如果是后者,您是否可以尝试先刷新 CPU1 (并确保 CPU1保持连接),然后立即刷新 CPU2并查看其是否正常工作?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我正在会话中刷新两个 CPU,如下所示:

    -加载会话文件。

    -单击加载映像 CPU1

    -选择 Program CPU2 (程序 CPU2)选项卡

    -单击加载图像 CPU2

    右上角的设置如下所示,这似乎符合您的建议。

    但是,如果我取消选择“保持连接”...

    问题消失了,这是不直观的,所以我不知道为什么这种方法奏效。 可以告诉我吗?

    遗憾的是,此设置似乎不在会话文件中,因此我无法为最终用户控制它。

    另一个奇怪的地方是,屏幕截图中 CPU 旁边的点总是灰色的。 我认为连接时这些绿色光亮,这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kier,

    您的 CPU1应用程序是否配置 GSxLOCK 寄存器?

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi 您好,

    谢谢,但我的申请对这些注册没有任何影响。

    UniFlash 出现问题。 选中“保持连接”复选框时,我收到错误消息。 如果未选中,则不会出现错误。 问题是为什么应该这样做。

    吉尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kier,

    感谢您提供信息。

    我们将在内部进行讨论并与您沟通。

    现在,请继续使用适合您的配置。

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    您能否启用 DS 日志记录并重现问题? 然后压缩日志并将其附加到此线程。

    有关 DS 日志记录的更多详细信息,请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v7_0/uniflash_quick_start_guide.html#defect-reporting-and-logging

    此外,是否可以共享两个 CPU 上闪存的文件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="479799" url="~/support/tools/code-composer-studio 组/CCCS /f/code-composer-studio 论坛/1071258/uniflash -error-c28xx_CPU2-error-setting-the -sgsxmse-register-for-flash-operations /3965353屏幕截图,这些图片总是位于 CPU 的另一个灰色区域。] 我认为连接时这些绿色光亮,这是正确的吗?

    是的,它应该这样做。 已为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10734

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2630.ds.zip

    谢谢 Ki。 日志已上传。

    回到 Vamsi 的问题,实际上我的应用程序确实为 CPU2提供了对某些 GSRAM 块的主控,但它不会锁定任何配置。 但是,我本以为调试器仿真器在连接 CPU 时会重置 CPU,这样 MSEL regsiters 就会返回到默认值。 我想我会提到它以防它有所帮助。

    吉尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    只要您的应用程序没有锁定,插件就应该能够向 GSxMSEL 写入数据。  我们的团队正在尝试重现此问题-截至目前,他们能够成功地进行计划。   

    感谢您的记录- Ki 的团队将进行审核并回复您。

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier -只是一个快速更新,我们仍在调查此问题。 我们将在收到更新时通知您。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    只是为了实验:在 CPU1应用程序代码中,您可以尝试写入0x7C0,而不是在 GSxMSEL 中写入0x67C0,看看这是否消除了错误?  这有助于我们确认我们的观察结果并继续修复。  谢谢你。

    此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi 您好,

    那么您的意思是不要让 CPU2控制 GS13和 GS14? 如果是这样,我尝试了,但没有改进。

    但是,如果我删除了以下所有行,那么问题就会消失。  请记住,我必须修改 CPU2应用程序的其他部分,使其不再尝试写入这些区域以阻止其掉落。

        /* Give permanent control of these blocks to CPU2. */
        MemCfg_setGSRAMMasterSel( MEMCFG_SECT_GS6,  MEMCFG_GSRAMMASTER_CPU2 );
        MemCfg_setGSRAMMasterSel( MEMCFG_SECT_GS7,  MEMCFG_GSRAMMASTER_CPU2 );
        MemCfg_setGSRAMMasterSel( MEMCFG_SECT_GS8,  MEMCFG_GSRAMMASTER_CPU2 );
        MemCfg_setGSRAMMasterSel( MEMCFG_SECT_GS9,  MEMCFG_GSRAMMASTER_CPU2 );
        MemCfg_setGSRAMMasterSel( MEMCFG_SECT_GS10, MEMCFG_GSRAMMASTER_CPU2 );
    
        MemCfg_setGSRAMMasterSel( MEMCFG_SECT_GS13, MEMCFG_GSRAMMASTER_CPU2 );
        MemCfg_setGSRAMMasterSel( MEMCFG_SECT_GS14, MEMCFG_GSRAMMASTER_CPU2 );

    这有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    感谢您的参与。  这有助于我们进一步分析。  我们会再回来的。

    此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为跟踪此问题而提交的错误。 跟踪链接为 :https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10737

    谢谢

    Ki