This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 没有与 MSP430G LaunchPad 机箱 CS0856897的 CCS 连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1072541/no-ccs-connection-to-msp430g-launchpad-case-cs0856897

线程中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2MSP-EXP430G2ET

您好,

我正在尝试让 LaunchPad msp430G 与 Linux 机器一起运行。 Linux 版本为 Linux Mint 20。

CCS (版本11.1.0)告诉我,启动板没有连接。 它通过 USB 连接。 (还有什么?)

错误消息为“Error initializing Emulator:No USB FET was found (初始化仿真器时出错:未找到 USB FET)”

我已下载驱动程序 ti_msp430driver_setup_1.0.1.1-linux64.zip

但在扩展 zip 文件后,Linux 系统告诉我,它无法处理扩展的 bin 文件。

该怎么办?

来自德国的 M.Wendt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    安装后是否使用 sudo 运行 install_drivers.sh 脚本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    感谢您的快速回答!

    我已下载上述 ZIP 文件。

     其中没有"install_driver.sh"脚本。  它只是一个.bin-File。

    Linux-System 无法处理 bin 文件...

    您的 Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="327697" url="~/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1072541/no-css-connection-to -msp430g-launchpad -case-cs0856897/3968920#3968920"]我已下载上述文件[报价]。

    它不在您引用的 zip 文件中。 它位于 CCS 11安装目录中:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1070583/tmds243gpevm-tmds243gpevm/3964787#3964787

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="327697" url="~/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1072541/no-css-connection-o-msp430g-launchpad -case-cs0856897"]I’am 试图让 LaunchPad mspG 运行 Linux 机器。 [/引用]

    您能否阐明您使用的是哪个启动板?

     Linux 不支持旧的 MSP-EXP430G2。

    替换 的 MSP-EXP430G2ET 在 Linux 下受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! LaunchPad 是 MSP-EXP430G2修订版1.4

    我的办公桌上有几个这种老版本。 我认为这些都不是垃圾。 我用它们来开发产品。

    我应该把它们扔掉,因为有新版本,而且软件不再支持旧版本?

    这将产生废物,可以避免。

    如果使用 Linux 真的不再支持这些较老的设备,我必须切换回 Windows 7。 这是我的计划 B.

    但这不是我对一家公司的期望,该公司应该意识到生态和更长的产品寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂亚斯,

    MSP-EXP430G2使用名为 eZ430的旧调试接口。  由于其使用的硬件组件 ,此产品在 Linux 或 macOS 上不受支持。  为了解决这一差距,MSP430团队在几年前发布了一款新的 G2 LaunchPad (MSP-EXP430G2ET) ,该 LaunchPad 具有 更新的调试界面,并且在 Linux 和 macOS 上受支持。   MSP-EXP430G2在 Windows 上继续受支持。

    CCS 安装程序应显示一个屏幕,其中列出了 Linux 不支持的 MSP430主板。   MSP-EXP430G2 将在该列表中。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约翰!

    因此,我必须用现有的启动板切换回 Windows。 将来我会购买新版本。

    此致,Matthias

    所以,这个问题已经解决了。 谢谢大家!