我的团队成员之一在保存 them.e2e.ti.com/.../Code-Composer-Assembly-File-Bug.txt 时遇到 CCS 11.0和某些文件类型的问题
“当我从不是代码撰写器项目的通用 C 项目打开代码撰写器中的 ASM 或 CMD 文件时,出于某种原因,我似乎希望使用 TI 特定的汇编编辑器设置并应用 C 代码格式(请参阅随附的错误日志)。 一切看起来都很好,但我无法保存文件。 在 CCS 10中,这种情况没有发生,效果很好。
如果我在通用文本编辑器中打开同一个文件,它将保存正常。
如果我取出另一个文件,说出一个用于内存定义的 DEF 文件,并指定它使用汇编编辑器。 它的工作效果非常好。 节省一切。”
这里可能有什么问题? 基本上,我的团队成员想知道为什么没有保存汇编文件,以及为什么要应用 C 代码格式。
这是否与我们的文件关联,代码样式模板和格式配置文件有关?
谢谢,
韦斯