This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio 10.4.0在启动时冻结- Windows 10

Guru**** 2586375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1072345/code-composer-studio-10-4-0-freezes-on-startup---windows-10

你(们)好,

我在配备 Windows 10的 Surface Pro 平板电脑上运行 CCS 10.4.0。  CCS 在启动时一直处于冻结状态,我无法在窗口中执行任何操作,因此我必须从任务管理器中结束任务。  我通过删除工作区中的.metadata 文件夹(根据 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one)来再次运行该文件夹,但每次打开 CCS 时都必须执行此操作,然后重新导入项目,这是很烦人的。  这一问题只是在我使用内置 git 集成将项目链接到 Bitbucket 后才开始出现(我同时使用 Mac 处理项目,而 Mac 可以正常运行 CCS)。

是否有办法解决这一问题,或者是否有任何已知问题可能导致这一问题?  还有一段时间 CCS 没有冻结,但它也没有连接到我的 JTAG 或上载代码。  因此,我不得不再次删除.metadata,它必须重置一些与 JTAG 连接错误的首选项。  现在它又连接到 JTAG,但每次打开它时它仍然冻结。

谢谢!

艾琳