请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
将较早版本的编译器移至用于 sys/BIOS 的带有 cfg 文件的 TI 18.1,我注意到,PRD 不再存在于时钟下(TCF)。它是否已被 ePWM 或...取代?正在寻找一个双周期单个计时器,以便在经过时间后超时 点击。 例如,SCI RX_ISR 接收数据,然后停止4个字符循环调用 A 函数以处理所包含的字符。ISR 会在收到字符时重置计时器。
CCS7.4.
SYS/BIOS 6.75