This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 图形工具限制?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1074365/graph-tools-limitation

“线程:CC1310”中讨论的其它部件

代码撰写器工作室图形工具可以支持的最长数组缓冲区是什么?

我们正在绘制 CC1310部件的 I2S 接口的输出图。  

我们看到每256个元素的图形中都有明显的损坏或截断,但我们的原始数据并没有显示同样的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CCS 图形工具的主要限制是在“实时”环境中使用时可能出现不准确的情况(目标正在运行,CCS 图形将不断刷新/更新以模拟真实范围)。 由于图形刷新率和延迟(涉及调试器和目标之间的 JTAG 通信)的各种限制,它并非真正设计用于此类用途。  

    但是,当目标停止时用作快照时,它应该是准确的。 您是否使用了这样的图形并看到了不准确的情况?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在停止它,并将我们在原始数据(“内存浏览器”)中看到的数据与图表中的图形数据进行比较。  

    我们将在断点处停止目标设备并进行检查。  

    我们的原始数据并未显示出同样的腐败。

    图形是否有256个限制?

    我们使用的是 Code Composer Studio v 10.4.0.00006。

    德州仪器(TI)组件版本:10.4.0.202105291800
    内部版本号:N202105291800
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发布统计图属性吗? 如果需要,您可以导出到文件并发布。 屏幕截图也很好。

    谢谢

    Ki