This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 连接是否仅限于3个 USB 端口?

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1074521/is-ccs-connections-limited-to-3-usb-ports

CCS 团队和同事好

问题:Code Composer Studio ,版本:11.0.0.00012

可以打开更多 CCS 实例,其中包括多 CPU 调试。

遗憾的是,无法连接3个以上的 USB 设备。

CCS 连接是否仅限于3个 USB 端口?

或者,如果没有,如何添加更多的 USB 端口?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    是的,不幸的是,MSP430有3个 USB 连接的限制。  我不知道如何解决这一限制。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰

    感谢您的快速反馈!

    是否有任何计划支持3个以上的 USB 连接?

    此致

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    我不知道有什么改变这种情况的计划。  我个人希望看到的是,您选择使用 MSP430 USB FET,然后在属性中,您可以指定 ID。  只要 ID 是唯一的,就可以使用其中的 N 个 ID。  不幸的是,这种情况不大可能得到实施。

    此致,

    约翰