This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235 0区域内存位置

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1074255/tms320f28235-zone-0-memory-location

“线程:测试”中讨论的其它部件

你好! 我使用的是 F28235,并且在区域0上有一个柱塞(位于 SPEC = 0x4000的位置)。但是,当我测试数据的读写时,它确实以0x4000开始,但以0x4100开始。 为什么有0x100偏移量(也使用肠胃)?

我有检查系统和电路板布局-没有问题。

我有 ZONE0   :原点= 0x004000,长度= 0x000800  /* XINFF 区域0 - mem */

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW:安装程序正在调用 InitXintf16Gpio()来设置地址和数据总线。此外,区域7用于程序空间,加载和运行程序的工作正常。 区域6连接到 CPLD,该位置看起来也不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,第6区和第7区的工作非常顺利,但你只在第0区遇到问题?

    [引用 userid="49816" url="~/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1074255/tms320f28235- zone-0-memory-location"来测试数据的读写数据[/quot]

    您到底是如何测试读写的?

    如果您尝试写入0x4000并重新读取,您会得到什么?

    对于0x4000,CCS 的内存浏览器显示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢... 我写的数字从0x4000开始,前256的数字为0。 我不能在前256个内存中写入数据,但 它保持在0。 对我来说很奇怪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意与我私下分享您的原理图? 您可以通过发起友谊请求来实现这一点。 只需将光标悬停在我的名字上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在已经联网了。有没有办法可以通过网络聊天/共享屏幕? 如果是, 是否缩放会议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会直接与你联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了...在 CPLD 内部存在问题。 我现在可以正确地写入新的