This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 TMS320E15和 TMS320E25 - C1系列编译器的 CCStudio v1或 v2

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1073678/ccstudio-v1-or-v2-with-compilers-for-tms320e15-and-tms320e25---c1-series

正在寻找旧系列 TMS320E15和 TMS320E25 - C1系列的编译器

汇编程序编译器是链接器的'dspa',依此类推...

我猜这将在 CCSv3之前的设置上提供- CCS 下载页面提到在 E2E 论坛上请求以前的版本

获得这些旧 CCS 版本的机会是什么?

请告诉我

最佳

乔·罗莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    [引用 userid="216297" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1073678/CCStudio-v1-或-v2- with 编译器-for-tms320e15和-tms320e25--C1-系列]查找旧系列 的 TMS320E25和 TMS320EC1系列 -报价单]

    哇,这些都是旧的。 没有任何版本的 Code Composer Studio (CCS)支持这些功能。  

    我想知道是否可能是早于 CCS 的旧版 Code Composer (CC)行。 我可以挖掘的最旧版本是 CC v4.1x。 它支持 C2x 和编译器/链接器,因为它确实被命名为“dspA”和“spar”。 我想知道这是否可行。 您的组织是否有 Code Composer 副本? 我认为您正在使用旧版代码,并且可能有某种形式的工具来处理它...

    无论如何,我建议开始私人 E2E 对话,以便我们可以讨论您的方案。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题通过私人 E2E 讨论得到解决。

    谢谢

    Ki