This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 无法打开终端以通过 IP 地址进行连接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1074103/ccs-cannot-open-terminal-to-connect-by-ip-address

我启动了该流程,无法  停止加载堆栈的运行,CCS 在几天内不可用,处于活动状态”

我如何才能阻止它。  

请提供建议。

吉拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A. 我已切换到另一个外围设备用户,并再次上传项目并继续前进。

    B.

    我是钢铁,需要帮助

    可通过作曲家与 TIVA 接触固件。

    如果您能与我联系以帮助我,我将向您表示感谢  

    我 需要帮助才能打开终端以通过 IP 地址连接到尚未安装 TIVA 的交换机

    并让 TCP 回波模块与其联系。

    和 LED .c 和 SPI 闪存作为文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在理解您的问题时遇到一些问题。  

    [引用 userid="510055" url="~/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1074103/CCs"]我启动了该流程,无法  停止加载堆栈的运行,CCS 在活动'[/quot]的几天内无法使用

    什么是“流程”? 您是否说 CCS 应用程序没有启动? “CCS  在激活的几天内不可用”的问题是什么? 我不明白- CCS 如何在几天内不可用? 这是否是 CCS 无法启动的问题?