This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求下载早于白金版的 CCStudio v3.3的链接?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1075955/requesting-link-for-download-of-ccstudio-v3-3-earlier-than-platinum

“线程”中讨论的其它部件:TMS320C6211XDS510CCStudio

我们有一些旧产品(TMS320C6211)和较旧版本的 XDS510,我们需要能够在低于 v3.3.83.20的 CCStudio 版本上运行?  请发送链接,下载您可以下载的 V.3.3的最早版本。

期待您的回复,

谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    请与我开始私人 E2E 交流,讨论您的方案

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki,

    感谢你的回复。 目前,我们的 PCB 正在使用 TMS320C6211BGFN,需要通过 JTAG 制造模块。 但是,我们现在都在运行 Windows 10,而我们拥有的旧仿真器是 XDS510。  当我在 CCSetup 中进行配置时,似乎不会将 I/O 端口更改为240,而我正在尝试确定这是否与我们使用的旧仿真器和 V3.3.83.20版本不匹配。 如果我可以获得早期版本3.3的副本,我可以尝试 还是您的建议?  

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    我收到了您的私人 E2E 消息。 我会回复这条消息。

    谢谢

    Ki