This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 11.1的新版本设置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1080044/new-build-setting-ccs-11-1

“线程:测试CCStudio”中讨论的其它部件

您好,

我`ve 的问题与这里描述的相同: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1067522/ccs-failed-to-build-with-new-build-configuration

我用`ve V11.1设置了一个新项目,从现有项目复制了 C./h 文件并将其编译。 而是通过复制 现有目标来设置新的构建目标。

结果是一个空的 makefile!

谢谢

此致

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steffen,

    您能否提供我在上一篇文章的另一篇文章中提到的测试用例?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我´ve 了我的示例 中的所有源代码:e2e.ti.com/.../MIM_2D00_Processing_2D00_G2.zip

    构建目标版本 V2.0是对在 CCS 中新建项目时获得的标准版本目标的重命名。 这将进行编译。

    v2.1目标通过管理构建目标来复制 V2.0副本。 这n´t 编译并生成一个空的 make 文件。 您可以添加自己的构建目标。 我用不同的名字`ve 了很多次,并重启了 CCS 等,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测试案例。 我可以重现该问题。

    我对如何创建此项目有一些疑问:

    `ve 引用 userid="270546" url="~ë/support/tools/cod-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1080044/new-builde-setting-CCS-11-1"]我用 CSS V11.1设置了一个新项目,复制了现有项目的 c./h 文件并将其编译[/引用]。

    该项目是否是使用 CCS 11.1从头开始创建的新项目? 该项目最初不是使用较旧的 CCS 版本创建的,然后导入到 CCS 11.1中,对吗?

    [引用 userid="270546" url="~/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1080044/new-builde-setting-CCS-11-1"],而我通过与 现有目标建立一个新的构建目标。[/quot]

    使用默认的调试和发行配置创建新的 CCS 项目。 您的也没有。 我认为您: a)将其中一个默认配置重命名为“版本 V2.0 (HW V1)”并删除另一个配置...或 b)创建了一个名为 版本 V2.0 (HW V1)的新配置,该配置已从其中一个默认配置中复制,然后删除了其余的调试和版本配置。

    然后,您尝试输入其余配置并运行到错误中。

    假设是 a 或 b,您使用了哪一个步骤?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)该项目是使用 CCS 11.1从头开始创建的。

    2)我`ve`ve 了调试目标,并将发行目标重命名为 V2.0版,然后我将其复制到 v2.1版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我在 CCS 11.1中尝试了相同的步骤来处理自己的项目,但无法重现此问题。 我已将您的项目发送给工程部门进行进一步分析。 我会在收到任何更新时传递这些更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程部门发现了一个不同的 CDT 错误,这是导致此问题的根本原因。 显然,它只影响启用了 Hex Utility 的项目。

    要“修复”项目,请参阅以下工程师的注释:

    通过从原始文件替换 MIM-Process-G2/.cproject 文件中的第120行,可以手动恢复项目:

    <toolchain id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.MSP4D_21.6.exe.ReleaseToolchain.735674181"… secondaryOutputs="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.MSP4D_21.6.hex.outputType__bin.1532378460"… >

    至:

    <toolchain id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.MSP4D_21.6.exe.ReleaseToolchain.735674181"… secondaryOutputs="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.MSP4D_21.6.hex.outputType__bin.2071099842"… >

    它必须与#197行上的 ID 匹配。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已为此问题提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10761

    谢谢

    Ki