This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 无法成功运行调试

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1079169/ccs-cannot-run-debug-successfully

“线程:AM6548”中讨论的其它部件

您好 TI,

我们正在使用 CCS 10.4.0.00006版本, 并尝试调试我们的用户程序。

但是,在运行调试时,总是出现问题。

有人能帮这忙吗?

谢谢。

埃里克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,

    您能否提供有关您的环境的更多详细信息? 您似乎不是通过 JTAG 使用 CCS 调试器,而是使用 Eclipse GDB 调试会话? 这是正确的吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Ki

    很抱歉,我是 CCS 调试的新人。

    下面是我要运行调试的屏幕截图。

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,您似乎正在尝试启动 Eclipse GDB 调试会话。

    您的用例是什么? 您是否正在尝试调试目标上运行在嵌入式 Linux 上的 Linux 应用程序? 您使用的是什么设备?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    我目前正在使用 AM6548自定义主板,希望调试我们的 Linux 应用程序。

    这就是为什么我需要使用 GDB 调试会话的原因。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,对于 Linux 应用程序调试,您将使用 GDB。 我认为您正在遵循某种类型的指南。 你可以告诉我吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    我按照链接尝试执行此操作。

    http://bbs.myir-tech.com/thread-7570-1-1.html

    这是中国人,我担心你不能读懂,但也许你可以从里面的照片中猜测一些东西。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 CCS GDB 调试会话的说明与 AM65处理器 Linux SDK 中的说明稍有不同。 也许您可以执行这些步骤?

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM65X/08_00_00_04/exports/docs/linux/Foundational_Components/Tools/Code_Composer_Studio.html#code-composer-studio

    请注意,对于 Linux 应用程序调试,建议使用较旧的 CCS 版本(6.1.1)。 这是验证 Linux 应用程序调试的 CCS 的最后一个版本。

    令人遗憾的是,该文件似乎已经过时,涉及 AM335和其他过时的软件包。 我对 什么仍然适用有点困惑。

    我将向设备专家提供这条线程,以获得更多建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    我没有其他问题。

    谢谢。

    埃里克