This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721E_EVM 错误-1320:无法重置内核

Guru**** 2929270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1078645/j721e_evm-error--1320-cannot-reset-core

“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

我使用 DSS 将二进制文件加载到单个内核上。 在加载新的二进制文件之前,我重置了内核。当我选择 CPU 重置时,使用 调试程序 SessionMAIN_R5_0_0.target.reset() 我收到一个错误:重置 目标时出错:目标重置失败。 错误:-1

我去 CCS 进行复制,当我选择 CPU 重置时,我收到一个错误代码:  Failed CPU Reset:(error -1320 @ 0x0) Device could not be halted after reset occurred (CPU 重置失败:(错误-1320 0x0)设备在重置后无法停止。) (仿真包9.6.0.00172)。

这种情况在 CCS 和 DSS 上都是一致的。 我不知道这是应用程序问题还是主板问题。 我使用的 EVM 是 J721e_EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daviel,您好!

    您可以共享脚本吗?

    此外,您能否告诉您的用例?

    此致,
    帕斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这并不意味着按"已解决我的问题"  

    用例是加载二进制文件并重新加载新二进制文件以测试优化,而无需重置主板以节省时间。  

    我运行 launk.js 一次,然后运行另一个脚本加载二进制文件。 如果我运行此脚本一次,而没有 调试 SessionMAIN_R5_0_0.target.reset();,它将起作用。如果我再次运行它,它将挂起。  

    我添加 了,调试 SessionMAIN_R5_0_0.target.reset(),并收到了上述错误。   

    e2e.ti.com/.../7522.main.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daviel,您好!

    [引用 userid="463856" url="~/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1078645/j721e_EVM-error--1320无法重置二进制文件核心/3994577#3994577]*使用案例是加载二进制文件并重新加载以节省测试板的时间,从而无需重新加载测试板。  [/引用]

    大多数情况下,当您在不重置主板的情况下重新加载时,二进制文件不起作用,即使您使用 CCS,因为对特定内核执行 CPU 重置不会释放 DMSC 中的资源。 建议 在加载二进制文件之前重置主板。

    [引用 userid="463856" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1078645/j721e_EVM-error---1320无法重置核心/3994577#3994577"]我添加了 调试会话 MAabov_rf_0[和 quot.in_repet],并引用了 TARGE.IN_0[和 TARGET]错误]

    我正在研究这个问题,不久将再次讨论这个问题。

    此致,
    帕斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    因此,需要重置电源才能将新的二进制文件加载到主内核上?

    我可以毫无问题地重置 MCU 内核。但主内核上出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daviel,您好!

    [引用 userid="463856" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1078645/j721e_EVM-error--1320无法重置核心/3997568#3997568 "],因此需要重置电源才能将其加载到主内核[引用的新二进制文件]

    是的,这是建议的程序。

    [引用 userid="463856" url="~/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1078645/j721e_EVM-error--1320—无法重置核心/3997568#3997568 "]我可以重置 MCU,但不会发生主核心错误[引用/核心]。

    我也面临着同样的问题。 此外,查看错误时,我可以看到内核正在重置,但重置后无法停止。 在 CCS 专家的参与下。

    此致,
    帕斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕斯,Daviel,

    我目前正在寻找一个同等目标来尝试。 我一定会像我一样传递任何更新。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以重现此问题。 我为此提出了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10755

    谢谢

    Ki