This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Virtual Box Ubuntu 20.4 CCS 桌面图标未显示

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1079954/virtual-box-ubuntu-20-4-ccs-desktop-icon-not-showing

“线程:CCStudio”中讨论的其它部件

您好,

我一直在 Windows 平台上使用 CCS,它一直运行良好。

最近,我正在尝试开发 Linux,并尝试在 Windows 计算机上的虚拟盒上运行 Ubuntu。

我按照 CCS 链接 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_linux_host_support.html 安装 CCS v11。

安装后,我可以从%commandPrompt 启动 ccsv11:/home/<myname>/ti/Ccs1110/CCS/eclipse/CCStudio &

此命令行启动正常。

但是,我的 Ubuntu 桌面上没有图标。 请告诉我原因吗?

我在/ti/ccs1110/找到了一个桌面批处理文件,但不确定为什么没有桌面图标可供双击。 这是第一个问题。

第二个问题是,即使在更改为777模式后,我也无法执行此桌面文件。

[桌面项]
type=应用程序
版本=0.9.4
NAME=Code Composer Studio 11.1.0
Commit=Code Composer Studio 11.1.0.00011
图标=/home/hdnhuston/ti/Ccs1110/CCs/doc/Css.ico
exec=/home/hdnhuston/ti/Ccs1110/CCs/eclipse/CCStudio
终端=假

如果我从命令行运行桌面文件,则会报告以下错误:

hdnhouston@hdnhouston:~ë/ti/ccs1110美元./Cods\ Composer\ Studio\ 11.1.0.desktop
./Code Composer Studio 11.1.0.desktop:第1行:[Desktop: Command not found (未找到桌面:命令)”
/Code Composer Studio 11.1.0.desktop:第4行:Composer:找不到命令
/Code Composer Studio 11.1.0.desktop:第5行:Composer:找不到命令

有人能帮我弄清楚这里发生了什么吗?

谢谢,

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我也注意到了这一点。 我在 Ubuntu 20.04计算机上看到了多个 CCS 10.x 桌面快捷方式,但没有 CCS 11.x 的快捷方式 我认为 Ubuntu 20.04和特定快捷方式存在一些问题。 我需要进一步调查。

    同时,我通过执行以下链接中“手动创建桌面应用程序快捷方式启动器”下的步骤,成功创建了 CCS 11.1.0桌面快捷方式:

    https://linuxconfig.org/how-to-create-desktop-shortcut-launcher-on-ubuntu-20-04-focal-fossa-linux

    我基本上在桌面上创建了一个新的空白*.desktop 文件,并将 /ti/ccs1110中的*.desktop 文件的内容复制到了新的文件中。 然后我使用了“允许启动”的选项,就是这样。

    谢谢

    Ki