This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我本来希望 sysconfig 生成的代码的一个更有用的输出是从引脚编号中提取 pin 函数。
例如,我已在 sysconfig 工具中将 GPIO91配置为 HW_FLT_LATCH。 我曾希望生成的代码将在某个位置定义以下宏。
#define HW_FLT_LATCH 91U
我的应用程序现在只需要引用 HW_FLT_LATCH,如果/当我们更改引脚分配时,不需要修改它。
我是否错过了生成此映射的按钮单击位置,或者 sysconfig 根本不执行此操作?
谢谢你。
您能告诉我您使用的是哪种设备吗?
此致,
约翰
Kier,非常有趣,您为什么需要 #define HW_FLT_LATCH GPIO _91_GPIO91
您是否计划稍后更改 pinmux?
不是插针 mux,而是插针选择。 目前,我正在使用 controlCARD 进行原型设计,但后来我们将使用自己的控制板,因此我们总是有机会使用不同的输入引脚。 在这种情况下,在 sysconfig 文件中集中管理该文件而不更改应用程序代码(对我而言)是有意义的。
吉尔
由于美国假日,请期待明天的回复。
NIMA,
道歉。 我可以理解您现在提出这个问题的原因。 OP 中的代码示例错误,因为它将 HW_FLT_LATCH 映射到引脚 mux 值。 我打算将其映射到引脚编号,即91U,如本例所示。 尽管如此,这项请求仍然有效。
pin_state = GPIO_readPin( HW_FLT_LATCH );
你好,Kier,
实际上,sysconfig 中已经包含了该功能,因此您应该可以像您所提到的那样使用它! 来自“myGPIO0”(或您所说的任何内容)的映射将在 board.h 中生成 请参阅以下内容,其中我创建了一个名为“HW_FLT_LATCH”的 GPIO,并将其从 GPIO0更改为 GPIO91,如您所述:
然后,您可以使用上述"HW_FLT_LATCH"。 如果有任何问题,请告诉我!
此致,
文斯
我认为这是您项目设置的问题。 您是从一个示例开始还是自己将 sysconfig 添加到项目中? 我认为软件产品添加不正确。
请查看:
感谢 Nima 提供的信息。
我的硬件团队大约在6个月前向我提供了 syscfg 文件。 他们使用了独立的 sysconfig 工具...
https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG
...并为 F2837xD_337ZWT (BGA)创建了一个全新的配置,然后相应地填充了引脚分配。 然后他们给我提供了 syscfg 文件来启动软件。 代码总是生成的很好,但 board.c/board.h 永远不是生成选项,只有 pinmix.c 和 pinmix.h
除了您的评论“软件产品添加不正确”之外,我尝试在独立工具中创建一个新项目,并可能使用以下设置重复丢失的 board.c/.h:
在这种情况下,不会生成 board.c 和 board.h。
但是选择软件产品...
表示该 board.c 和 board.h 是生成选项。
所以,对于阅读这篇文章的人来说,如果 sysconfig 生成 pinmix.c/pinmux.h,但不生成 board.c/board.h,这意味着您正确或错误地选择了一个“裸机比目”……不管这是什么。