This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220.

Guru**** 2586385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1079131/cc3220

“线程:CC3220SF-LAUNHHXL,sysconfig”中讨论的其它部分

大家好,

          我在编译代码时遇到了一些问题。 我在项目中使用 CC3220SF-LAUNHHXL。 我从“simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08”和 tirtos 项目导入了 MQTT_client 项目。 我可以编译 tirtos 和 MQTT 项目。 但我在编译项目时遇到错误。 我的项目需要 MQTT 库,因此我正确添加了路径和依赖关系,但在编译时遇到错误

它给我带来了如下一些错误:-

subdir_rules.mk:9:目标'build_1964532655'的配方失败
类型错误:未知属性:useDMA

错误

gmake:***[build_1964532655]错误1 aquai_repeater C/C++问题
gmake:由于错误,无法重制目标“全部”。aquai_repeater C/C++问题

警告
无效的项目路径:未找到包含路径(C:\ti\ccs1040\simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08\;C:\ti\ccs1040\xdctools_3_62_01_15_core\packages)。aquai_pathrepeater 条目路径输入问题

我不确定 问题是什么。 请帮我解决这个问题。

谢谢,此致,

Snehal Bundele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Snehal,

    我已将此线程分配给我们的一名应用工程师,以供您研究。

    他们应该很快就会回来。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Snehal,

     为项目构建 sysconfig 文件时出现错误。

    SimpleLink CC32xx SDK 5.30.00.08发行说明 要求 Code Composer Studio 11.0.0。 您可以从安装 CCS11,导入和构建 MQTT_client 示例以及 导入和构建项目开始,看看这是否可以解决问题?

    此外,您是否开始利用其中一个 SDK 示例(如 MQTT_client 示例)开发项目? 比较示例项目和项目的生成控制台和项目属性可能会有所帮助。

    此致,

    杰西