This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:脚本控制台并使用函数 openAnalysisView

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1079304/codecomposer-scripting-console-and-using-the-function-openanalysisview

部件号:CODECOMPOSER

您好,支持团队,

我使用 CCS  版本:11.1.0.00011,我正在尝试 使用脚本控制台打开一个时间图。

运行脚本控制台并使用 openAnalysisView(Single Time,'C:/plot.graphProp')功能时,我收到以下错误:

引用错误:未定义“GSSScripting”。 (C:\ti\ccs1110\cs\eclipse\configuration\org.eclipse.OSGi\139\0\.cp\resources\dvtviews.js#130)

这里的问题是什么,为什么没有定义 GSSScripting?

谢谢,此致,

托马斯