This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法安装 CCS 11

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1080717/failed-to-install-ccs-11

大家好,团队

Windows 是最新版本。 CCS 安装失败。 您是否会帮助检查发生了什么?

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    我们已经看到 MSP430 Pack 安装程序的过时情况。 我们尚未确定根本原因。 您是否遇到过这种情况,或者这是客户的情况?

    一位用户发现与 Windows Subsystem for Linux (WSL)有冲突。 机器上是否安装了 WSL 并出现此问题?

    此外,使用的 Windows 版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    我的客户 遇到 此问题。 他安装了 WSL 和 Docker。  Windows 版本为 V11。

    他在学习 MSP 430G2553启动板时安装的工具。 这是安装 CCS 时出现的错误信息。  

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="41964" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1080717/Fail-install-CCS-11/4001371#4001371]]他安装了 WSL 和 Docker。  Windows 版本为 V11。

    客户是否可以尝试卸载 WSL 并查看这是否有帮助?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KL

     

    关闭 WIN 和 WSL 附带的防病毒软件,但仍显示此异常消息。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_msp430pack_5F00_header_5F00_files11.1.0_5F00_install.loge2e.ti.com/.../ti_5F00_msp430pack_5F00_header_5F00_files_5F00_setup_5F00_11.1.0_5F00_install.log

    附件是错误提示中提到的安装日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志在16:04:04启动2022年03月12日
    首选安装模式:无人值守
    正在尝试以无人值守模式初始化安装程序
    无人值守模式已成功初始化
    [16:04:04]从 C:\ti/Ccs1110/CCS/eclipse/ccs.properties 读取 AppFolder 属性时出错
    [16:04:04]使用默认 AppFolder 属性 Texas Instruments / Code Composer Studio
    [16:04:04]食脂沉积= C:/ti/Ccs1110/CCS/eclipse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="41964" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1080717/Fail-install-CCS-11/4014652#4014652"][16:04:04]从 C:\ti/Cccsample/ccs.properties读取 AppFolder 属性时出错

    可以忽略此错误。 这不是导致安装失败的根本原因。

    客户能否提供此日志: ti_msp430pack11.1.0_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    日志在14:22:03启动2022年02月26日
    首选安装模式:无人值守
    正在尝试以无人值守模式初始化安装程序
    无人值守模式已成功初始化
    [14:22:03]从 C:\ti/Ccs1110/CCS/eclipse/ccs.properties 读取 AppFolder 属性时出错
    [14:22:03]使用默认的 AppFolder 属性 Texas Instruments / Code Composer Studio
    [14:22:03]食脂沉积= C:/ti/Ccs1110/CCS/eclipse
    正在准备安装
    正在准备安装
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CCs\CCS_base_common
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CCs\CCS_base_common\targetdb
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CC\CCS_base_common\targetdb\drivers
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CC\CC_base_common\targetdb\drivers\TI_REG_ID
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_base_common\targetdb\drivers\msp430_emu.xml
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \common\targetdb\drivers\TI_REG_IDs\MSP430_regids.xml
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CC\CCS_bases\DebugServer\drivers
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \DebugServer\drivers\MSP430-dll
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CCs\CCS_base_common
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CCs\CCS_base_common\targetdb
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CC\CCS_base_common\targetdb\drivers
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_base_common\targetdb\drivers\msp430_emu.xml
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CCS\CCS_BASE \MSP430
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CCs\CCS_BASE \MSP4\ReleaseNotes_MSP430_EmulatorsFiles.txt
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \emulation \drivers\MSP4\DPInst
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \emulation \drivers\MSP4\DPInst\DPInst64.exe
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \emulation \drivers\MSP4\DPInst\DPInst.exe
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CC\CCS_base_common\targetdb\connections
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_base_common\targetdb\connections\TIMSP430-USB.xml
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_base_common\targetdb\connections\TIMSP430-USB2.xml
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_base_common\targetdb\connections\TIMSP430-USB3.xml
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \emulation \drivers\MSP4\USB_CDC
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_CDC\msp430tools.inf
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_CDC\msp430tools.cat
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_CDC\USB_CDC_CERT.p7b
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_CDC\installCerts.bat
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \emulation \drivers\MSP4\USB_EZ-RF
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_EZ-RF\430CDC.inf
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_EZ-RF\430cdc.cat
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_EZ-RF\installCerts.bat
    解压缩 C:\ti\ccs1110\cs\CC_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_EZ-RF\USB_EZ-RF.p7b
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\cs\CC_base_emulation \drivers\MSP4\USB_FET_Win7_8_10_64
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP46\USB_FET_Win7_8_10_64\WdfCoInstaller01009.dll
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_FET_Win7_8_10_64\difxapi.dll
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_FET_Win7_8_10_64\ump3410.cat
    解压缩 C:\ti\ccs1110\cs\CC_base_emulation \drivers\MSP46\USB_FET_Win7_8_10_64\umpf3410.I51
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_FET_Win7_8_10_64\umpusbvista. sys
    解压缩 C:\ti\ccs1110\CC\CCS_BASE \仿真\驱动程序\MSP4\USB_FET_Win7_8_10_64\usbuart3410.inf
    目录已存在:C:\ti\ccs1110\CC\CCS_bases\DebugServer\drivers
    解压缩文件
    解压缩 C:\ti\ccs1110\cs\CC_base\DebugServer\drivers\TI_Bug 图标_Red.ico
    执行 C:\ti\ccs1110/CC/CSP/CS_base_emulation \drivers\MSP4\USB_EZ-RF\installCerts.bat
    脚本退出代码:0

    脚本输出:

    C:\ti\ccs1110\CCs\CCS_BASE \emulation \drivers\MSP46\USB_EZ-RF>C:\Windows\system32\certutil -addstore -f "TrustedPublisher""USB_EZ-RF.p7b"
    TrustedPublisher“ÊÜÐÅÈεķ¢²¼Õß”
    Ïà¹ØÖ¤Êé:

    ¾«È·Æ¥Åä:
    ÔªËØ 10:
    ÐòÁкÅ:5200e5aa2556fc1a86ed96c9d44b33c7
    °ä·¢Õß:CN=VeriSign Class 3公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc.-仅限授权使用,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign, Inc.,C=US
    注释:2010/2/8 8:00
    注释:202020/2/8 7:59
    ʹÓÃÕß:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa  (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
    ·ç¸ùÖ¤Êé
    ö¤Êé¹þÏ£SHA1:495847a93187cfb8c71f840cb7b41497ad95c64f

    ö¤Êé“威瑞信3级代码签名2010 CA”ÒѾ­ÔÚ´æ´¢ÖС£
    çCopyrightÃûÓ빫ԿƥÅä
    Ïà¹ØÖ¤Êé:

    ¾«È·Æ¥Åä:
    ÔªËØ 9:
    ÐòÁкÅ:18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a
    °ä·¢Õß:CN=VeriSign Class 3公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc.-仅限授权使用,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign, Inc.,C=US
    注释:2006/11/8:00
    注释:20 17年36月7日 7:59
    ʹÓÃÕß:CN=VeriSign Class 3公共主认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc.-仅限授权使用,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign, Inc.,C=US
    çCopyrightÃûÓ빫ԿƥÅä
    ¸ùÖ¤Êé:ʹÓÃÕßÓë°ä·¢Õ߯¥Åä
    ö¤Êé¹þÏ£SHA1:4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5

    ö¤Êé“VeriSign 3级公共主认证机构- G5”ÒѾ­ÔÚ´æ´¢ÖС£
    Ïà¹ØÖ¤Êé:

    ¾«È·Æ¥Åä:
    ÔªËØ 0:
    ÐòÁкÅ:39ad63d2f5c9efdc46d734ae5e381b8f
    °ä·¢Õß:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa  (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
    注意:20 26年14月2日 8:00
    注释:20 26年17月2日 7:59
    ʹÓÃÕß:CN=Texas Instruments Incorporated,OU=Digital ID Class 3 - Microsoft Software Validation v2,O=Texas Instruments Incorporated,L=Dallas,S=Texas,C=US
    ·ç¸ùÖ¤Êé
    ö¤Êé¹þÏ£SHA1:ee0c8ba018ce926432c3cc23523a34073d01954a

    ö¤Êé“德州仪器(TI)公司”ÒѾ­ÔÚ´æ´¢ÖС£
    certutil:-addstore ÃüÁî³É¹¦Íê³É¡£

    脚本 stderr:

    执行 C:\ti\ccs1110/CC/CSP_base.emulation \drivers\MSP46\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path "C:\ti\ccs1110/CC/CSP/CS_base.emulation \drivers\MSP46\USB_EZ-RF"
    脚本退出代码:未知信号

    脚本输出:

    脚本 stderr:
    儿童被杀害:信号不明

    运行 C:\ti\ccs1110/CC/CSP_base_emulation \drivers\MSP46\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path "C:\ti\ccs1110/CC/CSP_base.emulation \drivers\MSP46\USB_EZ-RF"时出错:儿童死亡:未知信号
    [14:22:06] dpinst 返回码=未知信号
    以代码-1退出

    Log started 03/12/2022 at 16:12:16
    Preferred installation mode : unattended
    Trying to init installer in mode unattended
    Mode unattended successfully initialized
    [16:12:16] Error reading AppFolder property from C:/ti/ccs1110/ccs/eclipse/ccs.properties
    [16:12:16] Using default AppFolder property Texas Instruments/Code Composer Studio
    [16:12:16] eclipsedir = C:/ti/ccs1110/ccs/eclipse
    Preparing to Install
    Preparing to Install
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\drivers
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\drivers\TI_reg_ids
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\drivers\msp430_emu.xml
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\drivers\TI_reg_ids\MSP430_regids.xml
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\DebugServer\drivers
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\DebugServer\drivers\MSP430.dll
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\drivers
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\drivers\msp430_emu.xml
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\msp430
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\msp430\ReleaseNotes_MSP430_EmulatorsFiles.txt
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\DPInst
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPInst64.exe
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPInst.exe
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections\TIMSP430-USB.xml
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections\TIMSP430-USB2.xml
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections\TIMSP430-USB3.xml
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_CDC
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_CDC\msp430tools.inf
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_CDC\msp430tools.cat
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_CDC\USB_CDC_CERT.p7b
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_CDC\installCerts.bat
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF\430CDC.inf
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF\430cdc.cat
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF\installCerts.bat
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF\USB_eZ_RF.p7b
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64\WdfCoInstaller01009.dll
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64\difxapi.dll
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64\ump3410.cat
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64\umpf3410.i51
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64\umpusbvista.sys
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64\usbuart3410.inf
    Directory already exists: C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\DebugServer\drivers
    Unpacking files
    Unpacking C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\DebugServer\drivers\TI_Bug_Icon_Red.ico
    Executing C:\ti\ccs1110/ccs/ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF\installCerts.bat 
    Script exit code: 0
    
    Script output:
     
    C:\ti\ccs1110\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF>C:\WINDOWS\system32\certutil -addstore -f "TrustedPublisher" "USB_eZ_RF.p7b" 
    TrustedPublisher "ÊÜÐÅÈεķ¢²¼Õß"
    Ïà¹ØÖ¤Êé:
    
    ¾«È·Æ¥Åä:
    ÔªËØ 10:
    ÐòÁкÅ: 5200e5aa2556fc1a86ed96c9d44b33c7
    °ä·¢Õß: CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5, OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. - For authorized use only, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
     NotBefore: 2010/2/8 8:00
     NotAfter: 2020/2/8 7:59
    ʹÓÃÕß: CN=VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA, OU=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
    ·Ç¸ùÖ¤Êé
    Ö¤Êé¹þÏ£(sha1): 495847a93187cfb8c71f840cb7b41497ad95c64f
    
    Ö¤Êé "VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA" ÒѾ­ÔÚ´æ´¢ÖС£
    ÇCopyrightÃûÓ빫ԿƥÅä
    Ïà¹ØÖ¤Êé:
    
    ¾«È·Æ¥Åä:
    ÔªËØ 9:
    ÐòÁкÅ: 18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a
    °ä·¢Õß: CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5, OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. - For authorized use only, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
     NotBefore: 2006/11/8 8:00
     NotAfter: 2036/7/17 7:59
    ʹÓÃÕß: CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5, OU=(c) 2006 VeriSign, Inc. - For authorized use only, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
    ÇCopyrightÃûÓ빫ԿƥÅä
    ¸ùÖ¤Êé: ʹÓÃÕßÓë°ä·¢Õ߯¥Åä
    Ö¤Êé¹þÏ£(sha1): 4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5
    
    Ö¤Êé "VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5" ÒѾ­ÔÚ´æ´¢ÖС£
    Ïà¹ØÖ¤Êé:
    
    ¾«È·Æ¥Åä:
    ÔªËØ 0:
    ÐòÁкÅ: 39ad63d2f5c9efdc46d734ae5e381b8f
    °ä·¢Õß: CN=VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA, OU=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
     NotBefore: 2014/2/26 8:00
     NotAfter: 2017/2/26 7:59
    ʹÓÃÕß: CN=Texas Instruments Incorporated, OU=Digital ID Class 3 - Microsoft Software Validation v2, O=Texas Instruments Incorporated, L=Dallas, S=Texas, C=US
    ·Ç¸ùÖ¤Êé
    Ö¤Êé¹þÏ£(sha1): ee0c8ba018ce926432c3cc23523a34073d01954a
    
    Ö¤Êé "Texas Instruments Incorporated" ÒѾ­ÔÚ´æ´¢ÖС£
    CertUtil: -addstore ÃüÁî³É¹¦Íê³É¡£
    
    Script stderr:
     
    
    Executing C:\ti\ccs1110/ccs/ccs_base\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPinst64.exe  /q /se /sa /lm /path "C:\ti\ccs1110/ccs/ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF"
    Script exit code: unknown signal
    
    Script output:
     
    
    Script stderr:
     child killed: unknown signal
    
    Error running C:\ti\ccs1110/ccs/ccs_base\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPinst64.exe  /q /se /sa /lm /path "C:\ti\ccs1110/ccs/ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF": child killed: unknown signal
    [16:12:19] dpinst return code = unknown signal 
    Exiting with code -1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以与我开始私人对话吗?

    谢谢

    Ki