This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6657:未找到示例/CCCS 项目创建

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM6657, TMS320F28388D, TMS320C6657, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1081184/tmdsevm6657-no-examples-found-ccs-project-creation

部件号:TMDSEVM6657
线程中讨论的其它部件: TMS320F28388DTMS320C6657TMS320C6748

各位专家:

你好。

客户正在使用 TMDSEVM6657板并安装了以下组件:

  • CCS11.
  • SDK 插件
  • 安装 C6000和 C66的封装

但是,根据他们的情况,没有找到任何例子。

 9.1部分以前的 CCS 版本中的链接中,它有 C6657 DSP 处理器的示例。 他们在 C2000 DSP 的 CCS11中找到了示例(例如 tms320f28388D)。

现在,他们正在使用 TMS320C6657/TMS320C6748测试 FFT 功能。

问题:
可以使用 CCS11中的一个具有特定库的 DSP 处理器创建项目吗? 或者他们需要安装以前的版本? 9? 还是10?

谢谢你。

此致,
阿基·A.