This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio-Sitara:[FAQ]加载程序卡在打开位置

Guru**** 2584325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1081520/ccstudio-sitara-faq-loading-program-stuck-on

部件号:CCStudio-Sitara
“线程:测试XDS100”中讨论的其它部件

你(们)好

我们使用 XDS110连接目标 ,加载程序正常,

当我们 使用 XDS200 连接 目标时,正常但 加载程序 卡在打开位置

如何解决此问题?

(1) XDS200测试连接 通过

(2 ) XDS200加载程序卡在@ Linux CCS 11.1上

(3) XDS200 装载程序卡在@ë n Windows CCS 11.1上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    我有一个问题要问你:

    如果您使用的是 AM263x CC,如何将 XDS200 JTAG 连接到电路板。 AM263x CC 中有一个用于 JTAG 和 UART 的 USB 微型连接。

    我猜 CCS 11.1没有为 AM263x 提供 XDS200支持。 而 XDS100则受支持,因为它位于 AM263x CC 上。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,明威

     我们 通过 JTAG 将 XDS110/XDS200与客户主板连接起来。

     TI 能否为 XDS200提供补丁?   

     巴西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    我刚刚发现,必须将 AM263x 的 JTAG 设置为1MHz 等低频率,才能使其正常工作(即使是 XDS110,默认的5.5MHz 也不起作用)。 请尝试降低 XDS200的频率以降低频率,然后重试。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Andy,

    CCS 和 AM263x 支持外部 XDS200。

    FYI:CCS 的现有错误: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10638

    这将在 CCSv11.2中修复,但在此期间,解决方法是:

     

    启动 CCS 调试会话

    -连接到 R5内核

    在表达式视图中输入:“symbol_loader=1”

    加载程序

    此致,

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,明威和弗莱诺

    在尝试解决方法 后,XDS200 加载程序成功。

    感谢你的帮助  

    巴西